Componentes de seguridad

¿Qué norma/normativa contiene información sobre la protección de una abertura o puerta de mantenimiento?

Pregunta: ¿Es suficiente instalar una unión roscada (hexagonal) en la abertura de mantenimiento o hay que instalar, además, una reja protectora?

Respuesta: La protección de la abertura o puerta de mantenimiento mediante un interruptor de puerta protectora seguro o una medida de diseño depende del resultado de la evaluación de riesgos.
Previamente deberá determinarse la frecuencia con la que debe abrirse la abertura o puerta de mantenimiento, los peligros que existen y si hay que implementar una solución de diseño.
El tipo de protección se puede definir una vez se hayan aclarado estas cuestiones.

El dispositivo de protección por diseño debe poder abrirse solo con una herramienta especial y no ha de generar peligros adicionales.

Si se utiliza una solución basada en componentes de seguridad, debe disponerse de la siguiente información:
- ¿Qué PL?
- ¿Tiene el movimiento peligroso una marcha en inercia?
- etc.

Para la evaluación de riesgos debe tenerse en cuenta lo especificado en la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y en la norma DIN EN ISO 12100.

Normativas aplicables a la abertura y puerta de mantenimiento:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953