Seguridad en el trabajo

¿Cómo se comprueba, p. ej., un PNOZ según el reglamento BetrSichV? ¿Es suficiente disparar la función de desconexión de emergencia a través de un interruptor de desconexión de emergencia y comprobar el efecto de desconexión del PNOZ?

El reglamento (alemán) de seguridad en el trabajo (BetrSichV) establece la necesidad de probar la función de seguridad completa. Es decir, desde el sensor hasta el actuador. No es necesario verificar por separado las funciones que se supervisan con el PNOZ.

En el reglamento sobre seguridad en el trabajo se exige, además, que la comprobación la realiza una persona capacitada.

Persona capacitada:

http://www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html