Conocimientos sobre normativas

¿Cuándo entra en vigor la nueva norma ISO 17305 y qué lleva aparejada?

La introducción de la IEC/ISO 17305 se ha previsto para el año 2016, con un periodo transitorio de 2 años.

La norma se ha concebido como una fusión de las normas EN ISO 13849 y la IEC 62061. La nueva IEC/ISO 17305 describirá tanto la seguridad funcional de máquinas e instalaciones como las medidas y los pasos que deben tenerse en cuenta en el proceso. Esta "fusión" tendrá aplicación internacional. La meta es la unificación y simplificación, entre otras cosas, mediante la sustitución completa de las normativas EN ISO 13849 y IEC 62061, actualmente paralelas, por la futura IEC/ISO 17305.