Conocimientos sobre normativas

¿Es cierto que no hay que adoptar medidas de seguridad adicionales contra aplastamiento si la velocidad de elevación de un elevador de cajas accionado manualmente es baja?

¿Es cierto que no son necesarias medidas de seguridad adicionales (valla protectora, barrera fotoeléctrica de seguridad, perfiles sensibles de seguridad) contra aplastamiento por la carga ascendente o descendente si la velocidad de elevación de un elevador de cajas accionado manualmente es baja (límite de 2m/min)? ¿Existe una norma C aplicable (p. ej., DIN 1570 para mesas elevadoras)?

Generalmente es necesario realizar una evaluación de riesgos para el elevador. El elevador se construirá y protegerá conforme al resultado de la evaluación de riesgos.

Si el elevador cumple los requisitos de la EN 1570-1, deberá aplicarse esta norma.


Más información:

El primer paso hacia la seguridad de las máquinas: Evaluación de riesgos