Marcado CE

¿Unas instrucciones de uso pueden contener referencias a otras instrucciones?

Si una instalación se ensambla a partir de varias máquinas parciales, deberán revisarse también las instrucciones de uso. Si solamente se amplía un sistema de alimentación/extracción automático (p. ej., robot/equipos manipuladores), puede ser suficiente adjuntar las instrucciones de uso a las instrucciones originales. Si bien depende también de la complejidad que tendrá la instalación cuando esté completa.

Para elaborar las instrucciones de uso cuando se combinan varias máquinas individuales para formar un conjunto de máquinas puede consultarse el informe DIN 146.