Conocimientos sobre normativas

¿Está permitida la conexión serie de una puerta protectora bicanal con parada de emergencia bicanal al PNOZ e1p?

La respuesta la proporciona el análisis de riesgos realizado.
La conexión serie de pulsadores de parada de emergencia y puertas protectoras es generalmente cuestionable
porque una puerta protectora es un dispositivo de protección principal de personas.

La función de parada de emergencia debe estar disponible y funcionar correctamente en todo momento y tener prioridad sobre cualquier otra función y fase de trabajo en cualquiera de los modos de funcionamiento de la máquina.
Una arquitectura de seguridad de este tipo puede impedir que errores aislados no se detecten
o queden enmascarados, con la consiguiente pérdida de la seguridad.