¿Cuál es la diferencia entre las normas A, B y C?

Normas tipo A

Las normas A son normas básicas de seguridad que contienen conceptos básicos, principios generales para el diseño y aspectos generales aplicables a las máquinas.

Ejemplo de norma A:

  • EN ISO 12100 - Principios generales para el diseño

Normas tipo B

Las normas B son normas técnicas básicas de seguridad que describen aspectos de seguridad o un tipo de equipos de protección utilizado para varias máquinas. Existen dos tipos de normas B: normas B1 para aspectos de seguridad determinados y normas B2 para equipos de protección.

Ejemplos de normas B1:

  • EN ISO 13849-1/-2 - Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
  • EN ISO 13855 - Posicionamiento de equipos de protección

Ejemplos de normas B2:

  • EN ISO 13851 - Dispositivos de mando a dos manos; y
  • DIN EN ISO 14120 - Resguardos fijos 

Normas tipo C

Las normas C son normas para la seguridad de las máquinas que describen exigencias de seguridad detallados para una determinada máquina o un grupo de máquinas.

Ejemplos de normas C:

  • EN ISO 16092-3 - Prensas hidráulicas
  • EN 415 - Seguridad de las máquinas de embalaje
  • EN 415, 1-10 - Máquinas de termoformado
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es

¿Le ha ayudado este artículo?