Componentes de seguridad

¿Debe ser segura la evaluación de un selector de modos de funcionamiento?

Sobre la base de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y las normativas aplicables, debe existir un selector de modos de funcionamiento [SMF] cuando una máquina o instalación admita varios modos de funcionamiento y/o procesos de control que requieran diferentes niveles de seguridad.

Se aplican los siguientes requisitos mínimos a los selectores de modos de funcionamiento:

  • Cada posición ha de operar un solo modo de funcionamiento
  • El accionamiento del selector por sí solo no debe poner en marcha la máquina/instalación
  • El modo de funcionamiento seleccionado debe tener prioridad sobre las restantes funciones de mando de la máquina/instalación (excepción: parada de emergencia/desconexión de emergencia)

La evaluación segura del SMF no está regulada explícitamente en la Directiva de Máquinas y las normas pertinentes. La excepción son algunas normas sobre productos (normas C). No obstante, el requisito "cada posición ha de operar un solo modo de funcionamiento" solo puede cumplirse mediante la evaluación segura del selector. Puesto que un control de automatización no puede asignarse a ninguna categoría de seguridad, la evaluación de un SMF por un control de automatización no puede ser tampoco segura.