Marcado CE

¿Qué se entiende por un "conjunto" de máquinas?

En el sentido de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, se habla de un "Conjunto de máquinas" cuando, para llegar a un mismo resultado, las máquinas individuales están dispuestas y accionadas para funcionar como una sola máquina.

Esto significa que los componentes de la instalación

  • están dispuestos de forma que pueden considerarse una unidad (especialmente vinculados físicamente),
  • funcionan como un conjunto, es decir, están asociados para un objetivo común (p. ej., fabricación de un ancho de papel),
  • se accionan como conjunto (control común o vinculado),
  • funcionan como conjunto y forman una unidad técnicamente segura.

No estamos ante un «conjunto de máquinas» según la Directiva de Máquinas cuando las máquinas individuales o subinstalaciones de un complejo, por si solas funcionales, están conectadas a nivel funcional y del sistema de mando pero no forman una unidad, por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad. Esto puede darse, por ejemplo, cuando la vinculación no constituye peligro o solo peligros menores en los puntos de conexión.


1. ¿Acoplamiento a nivel de producción?
Continuar con 2
No Declaración CE de conformidad y Marcado CE de las máquinas individuales
2. ¿Acoplamiento a nivel de seguridad?
"Conjunto de máquinas" según la Directiva de Máquinas, declaración CE de conformidad y Marcado CE para el "conjunto de máquinas"
No Declaración CE de conformidad y Marcado CE de las máquinas individuales