España | español

Controles

Controles PLC y sistemas de E/S

¿Cómo se sustituye un sistema de control PSSuniversal por un sistema de control diferente?

En caso de sustituir un sistema de control PSSuniversal, no es obligatorio cambiar la denominación del dispositivo con el software de ingeniería PAS4000. Los datos de denominación del dispositivo y el proyecto de dispositivo del actual sistema PSSu pueden transferirse al dispositivo de sustitución simplemente insertando el disco extraíble con los datos de denominación y el proyecto de dispositivo en el dispositivo de sustitución.

Requisitos:
El sistema PSSu sustituido deberá encontrarse en estado de entrega o bien deberá ejecutarse un reset a valores de origen del sistema PSSu antes de la sustitución.
Pasos:

 

  1. Conmutar el sistema PSSu actual al estado STOP y desenchufar los conectores de las tensiones de alimentación.
  2. Desmontar el sistema PSSu actual.
  3. Retirar el disco extraíble del módulo de cabecera del sistema PSSu actual e insertarlo en el dispositivo de sustitución.
  4. Montar el dispositivo de sustitución.
  5. Enchufar los conectores de alimentación en el dispositivo de sustitución.
  6. Para transferir los datos de denominación de dispositivo y el proyecto de dispositivo, los pasos son los siguientes:
    • Apretar durante más de 5 segundos el pulsador de reset del módulo de cabecera del dispositivo de sustitución
    • Acción consciente del operador para la denominación de dispositivos:
    • soltar pulsador de reset, accionar pulsador de reset, soltar pulsador de reset
    • La acción consciente del operador debe realizarse en menos de 10 segundos; de lo contrario, se interrumpe la transferencia.
    • Después de la transferencia de los datos de denominación y del proyecto de dispositivo, el sistema PSSu sustituido se pone nuevamente en marcha con un comportamiento idéntico al de un comando de inicio/reinicio.