España | español

Marcado CE

Si una máquina se equipa con dos paneles de mando, ¿deben enclavarse uno respecto al otro? La máquina tiene como máximo 3 x 4 m de tamaño y puede manejarse desde dos lados.

Como norma deberá garantizarse que la superposición de comandos no pueda dar lugar a estados no seguros.

- Selección de modos de funcionamiento.
- Disparo de movimientos de la máquina.

La forma más sencilla de garantizarlo es un enclavamiento recíproco. Esto significa que la prioridad de mando corresponde siempre al panel activado. Deben instalarse en ambos paneles dispositivos de ajuste de parada de emergencia que estén activos permanentemente.

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es