España | español

Componentes de seguridad

Una estación depuradora de aguas residuales se ha completado con una instalación de bombeo. Está situada junto a una prensa provista de un circuito de parada de emergencia (desconexión de emergencia). ¿Puede la instalación tener un circuito de parada de emergencia propio?

Pregunta:

... ¿Cómo se indica que el interruptor de desconexión de emergencia del armario de distribución no pertenece a la prensa? La distancia física respecto a la abertura de mantenimiento de la prensa es de aproximadamente 2 metros.

Respuesta:

Para emitir una valoración detallada es preciso estudiar la situación sobre el terreno.

No obstante, por regla general puede afirmarse que la empresa usuaria de la instalación deberá realizar en estos casos una evaluación de peligros conforme al reglamento sobre seguridad en el trabajo (BetrSichV en Alemania). En ella se considera también la parada de emergencia.

Es muy probable que no sea necesario concatenar obligatoriamente la parada de emergencia. Si existiese riesgo de confusión, la parada de emergencia deberá identificarse adecuadamente para evitar cualquier posibilidad de confusión.
Sin embargo, puesto que en el caso descrito no se trata de un puesto de trabajo permanente y solo se accede a la zona para tareas de mantenimiento, puede no ser necesario.

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es