España | español

Componentes de seguridad

¿Con qué nivel de prestaciones debe implementarse la parada de emergencia de una máquina si todos los peligros están protegidos mediante resguardos fijos?

Pregunta: En este caso concreto se trata de una máquina con transmisiones por correa que pueden causar lesiones irreversibles. ¿Debe implementarse la parada de emergencia con tecnología bicanal aunque los puntos de peligro estén protegidos mediante resguardos?

 

Respuesta: La clasificación del PLr de la parada de emergencia se desprende de la evaluación de riesgos.
El legislador establece la obligación de elaborar una evaluación de riesgos para cada máquina.

La clasificación de los puntos de peligro y del PLr necesario se realiza siempre sin considerar los dispositivos de protección.
Es decir, todos los puntos de peligro se evalúan y clasifican sin tener en cuenta los dispositivos de protección.

Si en una norma C no se especifica el PL (nivel de prestaciones) que ha de tener la parada de emergencia, deberá definirse en la evaluación de riesgos.
La recomendación es clasificar la parada de emergencia siempre según el peligro más alto de la máquina.

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es