España | español

Seguridad en el trabajo

¿Con qué frecuencia deben comprobarse los equipos de protección electrosensible?

Los plazos/intervalos de comprobación de los equipos de protección electrosensible (EPES) los establecerá la empresa usuaria en el marco de la evaluación de peligros que realice conforme al reglamento (alemán) sobre seguridad en el trabajo (BetrSichV). Una persona capacitada realizará una comprobación en la primera puesta en marcha y con motivo de reparaciones, montaje y situaciones extraordinarias (p. ej., traslado).

Los plazos de comprobación se definirán teniendo en cuenta si el equipo de trabajo (el EPES) está sujeto a influencias generadoras de deterioros que puedan comprometer la seguridad. El plazo de comprobación está influido además por los siguientes criterios:

  • Condiciones de utilización del EPES (tiempo de uso al día, carga)
  • Indicaciones del fabricante
  • Experiencia con el "comportamiento en caso de fallo" del equipo de trabajo (el EPES)
  • Accidente o aumento de defectos en equipos de trabajo comparables

Si los plazos de comprobación no se regulan de otra forma, p. ej., mediante reglas técnicas especiales, etc., se recomienda un plazo de comprobación de 1 vez al año por cada EPES. Según la aplicación o si la "peligrosidad" de la máquina o instalación así lo aconsejan, se reducirá el intervalo de comprobación a 1 vez cada 6 meses.