España | español

Seguridad en el trabajo

¿Qué concepto de protección debe utilizarse en los grandes centros de mecanizado?

Según el reglamento (alemán) sobre seguridad en el trabajo (BetrSichV), las piezas de trabajo voluminosas y manejables solo con grúas de las grandes máquinas e instalaciones transitables pueden impedir en parte la instalación de vallas continuas como protección contra piezas proyectadas hacia fuera (Anexo 1, punto 2.5 BetrSichV).

En la concepción de un sistema de protección para la seguridad de las máquinas debe preverse, generalmente, que el operador disponga de suficiente libertad de movimientos para tareas de preparación y ajuste de la máquina (combinado con velocidades y revoluciones reducidas). Se realizarán, asimismo, cálculos de energía para considerar la posible distancia de proyección de piezas hacia fuera. El resultado es un concepto de protección "semicerrado". La organización y el equipo de protección personal desempeñan una función determinante en este concepto.

En este contexto se tendrán en cuenta, además, las Reglas Técnicas sobre Seguridad en el Trabajo (TRBS) 2111, parte 1 y parte 2.