España | español

Conocimientos sobre normativas

¿Qué norma ha de aplicarse para que no sea posible trepar para alcanzar zonas de peligro?

En el punto 7 "Consideraciones adicionales de diseño y construcción" de la DIN EN 953, apartado 7.1 "Trepar", se señala la necesidad de eliminar en el propio diseño del resguardo cualquier posibilidad de trepar por él.

Una manera puede ser, por ejemplo, eliminar elementos horizontales en la estructura y los hilos horizontales de la malla soldada en la superficie exterior del resguardo. 

En la norma no se proporcionan dimensiones y especificaciones exactas. Quedan, por tanto, a criterio del diseñador.

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es