España | español

Componentes de seguridad

¿Es un ingeniero eléctrico corresponsable si su empresa no aplica o no va a aplicar las nuevas normas de seguridad y puede eludir esta responsabilidad con la oportuna firma de su empresa? ¿O bien debe rechazar su trabajo si no recibe la información necesaria relativa al requisito de minimización de riesgos o, en su caso, tan solo una constatación verbal de que "diseñamos según la categoría 2, como siempre"?

Según el artículo 5 de la Directiva de Máquinas, el fabricante deberá asegurarse de que su máquina cumple los pertinentes requisitos esenciales de seguridad y de salud antes de proceder a su comercialización o puesta en servicio. No se establece legalmente la aplicación obligatoria de determinadas normas.

"Efecto de presunción": el usuario cumple lo especificado en la legislación y la Directiva
La aplicación de normas armonizadas trae consigo además el "efecto de presunción" de que la máquina se ha diseñado y construido de acuerdo con los requisitos esenciales de seguridad y de salud aplicables a la misma. En caso de perjuicio prevalece, por tanto, la inversión de la carga de la prueba. Si no se aplican normas armonizadas, la carga de la prueba en caso de reclamación recae en el fabricante.

Las normas armonizadas pueden utilizarse, asimismo, para determinar el estado de la técnica que representa (según el Anexo I de la Directiva de Máquinas) el requisito esencial para el fabricante. Una norma se considera armonizada cuando aparece en la lista del Diario Oficial de la Unión Europea.

El diseñador industrial que compruebe que el diseño de una máquina no responde al estado actual de la técnica o la máquina no cumple los requisitos de seguridad pertinentes, deberá notificar estas deficiencias por escrito a sus superiores. Desde el punto de vista jurídico no existe vinculación entre el comprador y el diseñador, sino entre las dos empresas. En consecuencia, el diseñador, generalmente, no será llamado a comparecer ante los tribunales. Se recomienda, no obstante, disponer de una garantía por escrito.