España | español

Componentes de seguridad

¿Cuándo es obligatorio utilizar medios de fijación imperdibles?

La Directiva de Máquinas 2006/42/CE exige que los sistemas de fijación permanezcan unidos al resguardo o a la máquina cuando se desmonte un resguardo fijo.

En este sentido deberán respetarse también los "Principios Generales" del Anexo I de la Directiva de Máquinas, según los cuales, las obligaciones establecidas por los requisitos esenciales de seguridad y de salud solo se aplicarán cuando la máquina de que se trate, utilizada en las condiciones previstas por el fabricante o su representante autorizado, o en situaciones anormales previsibles, presente el correspondiente peligro. Por consiguiente, en situaciones en que no se presenten los correspondientes peligros, pueden utilizarse medios de fijación "normales". Este análisis debe desprenderse claramente de la evaluación de riesgos.

Los medios de fijación imperdibles no pueden sustituirse por indicaciones en las instrucciones de uso o etiquetas en el dispositivo de protección.

Los requisitos de los medios de fijación imperdibles se concretan en la norma DIN EN 953:2009 (apartado 7.2).