Bajo el lema "Be safe and secure with Pilz", Pilz presenta en la feria Hannover Messe (del 20 al 24 de abril de 2020) soluciones de automatización seguras y tecnología de accionamiento segura para la "Industrial Transformation" que tienen en cuenta por igual la seguridad de las máquinas (Safety) y la Industrial Security. El tema central es el control total de accesos: la empresa de automatización presenta conceptos de acceso a la máquina que permiten protegerla de manera "safe & secure".
Ostfildern, 12 feb. 2020
Pilz en la Hannover Messe 2020 (pabellón 9, stand D17): "Industrial Transformation", ¡safe & secure!
Novedades en las áreas Microcontrol PNOZmulti 2, Sensores PSEN y Controlar y Visualizar PMI (Pilz Machine Interface) completan el repertorio del stand. Todos ellos contribuyen al enfoque "Industrial Transformation". Los visitantes del stand no solo podrán informarse sobre Pilz Motion Control (PMC): en el simulador de conducción interactivo de seis ejes se vive en primera persona la acción combinada de los servomotores Pilz, servoamplificadores Pilz y Pilz Motion Control.
Un microcontrol que combina Industrial Security y Safety
La autorización de acceso segura es un elemento fundamental ante la perspectiva del desarrollo de la producción conectada en red. La versión 10.12 de la herramienta de software PNOZmulti Configurator permite ahora conectar hasta cuatro unidades de evaluación PITreader al dispositivo base PNOZ m B1 y proporciona un completo control del acceso: PNOZmulti 2, junto con la unidad de evaluación del sistema seguro de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode fusion, constituyen una solución sistemática que se encarga tanto de simples habilitaciones como de la autenticación para determinadas subfunciones o la compleja matriz jerárquica de autorizaciones.
La gestión de la selección de modos de funcionamiento es otro de los aspectos esenciales de "safe and secure". Combinado con la unidad de lectura PITreader, PNOZmulti 2 gestiona las dos funciones: además del control de acceso, el microcontrol dispone ahora de opciones para la selección funcional segura de modos de funcionamiento. Con los nuevos elementos de selección de modos de funcionamiento (bloques de función) de la herramienta de software PNOZmulti Configurator se configura cómodamente la selección segura de modos de funcionamiento de máquinas e instalaciones. Pilz presenta en Hannover dos confortables soluciones de aplicación, una por pulsador, la otra por panel táctil. Los usuarios agradecerán el manejo seguro y sencillo del control de acceso y la completa seguridad de la maquinaria.
PSENscan moviliza
La movilidad de la fabricación 4.0 depende de que se implanten sistemas de supervisión de superficies seguros y productivos. En esta línea, Pilz presenta el escáner láser de seguridad PSENscan, que ahora controla también la navegación dinámica de los AGV, además de la supervisión productiva de superficies. Sobre la base de nuevo paquete ROS (Robot Operating System) para la navegación dinámica, el escáner láser de seguridad dirige, por ejemplo, vehículos de guiado automático mediante el sistema SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). La transmisión de datos de medición del escáner ofrece al usuario la ventana de una realización más dinámica y segura de aplicaciones móviles en entornos de producción.
El "Burner" entre los microcontroles
Ha llegado el momento de redefinir el concepto de Safety en instalaciones de calefacción: con el nuevo dispositivo base PNOZ m B1 Burner de los microcontroles seguros PNOZmulti 2 de Pilz es posible gestionar, a partir de la versión 10.12 de la herramienta PNOZmulti Configurator, la supervisión y el control seguro de la instalación de combustión. El "Burner" asume el control y la supervisión segura no solo del quemador, sino de la instalación de combustión al completo. Por primera vez se pueden configurar de manera sencilla numerosas aplicaciones de quemadores y a la vez supervisar funciones de seguridad relativas a la instalación.
Una nueva dimensión de Safety
Safety necesita flexibilidad por lo que respecta al diseño: en el área Sensores, Pilz presenta en Hannover su innovador accionador para el interruptor de seguridad PSENcode. Con solo 3 mm de altura, el nuevo PSENcode low profile actuator es hoy el accionador más bajo del mundo. Esta nueva reducción de dimensiones trae ventajas sobre todo para aplicaciones sobre metacrilato. Una versatilidad que va en beneficio de los usuarios: a la máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio gracias a la tecnología de transpondedor RFID se suma un amplio margen de libertad en cuanto al diseño de las máquinas.
Visualización más eficiente
La visualización profesional de máquinas e instalaciones es un elemento indispensable en la industria moderna. Pilz ofrece soluciones en las que PMI se convierte en el nexo de unión entre la persona y la máquina. Con la finalidad de mejorar las prestaciones en este área, la actual gama de productos PMI se ha ampliado con los paneles PMIvisu v807 y PMIvisu v812. Completan el programa de paneles de visualización Pilz y brindan, junto con la tecnología de control de Pilz, una solución de sistema completa que comprende también la visualización en web. La nueva serie de alto rendimiento está compuesta por el robusto panel PMI v8 y el software de visualización en web PASvisu.
Con la mirada puesta en el sudeste asiático
Indonesia, la principal economía del sudeste asiático, es el país invitado de la Hannover Messe de este año. Pilz tiene ya desde 2016 una filial en esta región: desde la sede central en Singapur, Pilz South East Asia atiende y presta servicios a clientes de toda la región ASEAN, Indonesia incluida, a través de su propia organización de distribución y servicio.
En este espacio económico en crecimiento está cobrando cada vez más importancia la automatización y, en consecuencia, el tema de la automatización segura: "Nos complace saber que está creciendo el interés, por ejemplo, en nuestros servicios de asesoramiento en materia de Safety e ingeniería. Con nuestro programa de formación y nuestros servicios ayudamos a nuestros clientes a implementar los estándares de seguridad correctos para sus máquinas y aplicaciones", explica Mark Meng, General Manager Pilz South East Asia.
Pilz expone en el stand D 17 del pabellón 9.
Más información en: /de-INT/hannover-messe/index.html

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com