Ostfildern, 5 feb 2019

Pilz en la Feria de Hannover 2019, pabellón 9, stand D17- Automatización conforme al "Spirit of Safety"

Bajo el lema "We automate. Safely." Pilz presenta también desde el 1 al 5 de abril del 2019 soluciones innovadoras de automatización para todos los sectores en la Feria de Hannover. Entre los principales aspectos de la presencia en la Feria de la empresa pionera en automatización segura figuran novedades en las áreas de operación y vigilancia, tecnología de sensores seguros, sistemas E/S y servicios. Presentamos, además, el accionador de menor altura del mundo y un sistema de selección de modos de operación y autorizaciones de acceso innovador debido a su estructura modular.

Otros temas centrales en Hannover son la Industrie 4.0 y la robótica de servicio: los visitantes pueden descubrir en directo la Pilz Smart Factory, una línea de producción estructurada de forma modular para la fabricación de productos con un tamaño de lote 1. La Pilz Smart Factory es una versión ampliada con la que se pueden ver los módulos de robótica de servicio de Pilz y un sistema de vehículos de guiado automático (AGV) en el stand de Pilz en la Feria.

Ahora se puede gestionar de forma modular la fusión de Safety y Security
Pilz ofrece un eficiente sistema de gestión de acceso y autorización que cubre simultáneamente los requisitos de Safety y Security: gracias al innovador PITmode fusion por primera vez también se dispone de un sistema de estructura modular. PITmode fusion consta de la unidad de lectura PITreader con tecnología RFID y un servidor de web integrado, así como de una segura unidad de evaluación Safe Evaluation Unit (SEU). La separación de componentes permite integrar PITmode fusion en el diseño de los paneles de mando existentes sin dificultad alguna. La variante modular del selector de modos de operación ofrece nuevas posibilidades de uso. Además, la unidad de lectura PITreader puede utilizarse de manera flexible: Si solo se desea regular una autorización de acceso se puede utilizar este PITreader como equipo independiente. Además, se puede confeccionar un sistema de gestión de autorizaciones basado en grupos con las correspondientes claves RFID con opción de escritura. Esto facilita a las empresas con varias ubicaciones, incluso internacionales, la adjudicación y la administración de autorizaciones de acceso. De esa forma puede reducirse notablemente el trabajo de gestión.

Más flexibilidad para la segunda dimensión…
Con las variantes Light, Master y Slave, Pilz presenta un control de superficies más flexible y eficiente para el escáner láser de seguridad PSENscan: los escáneres láser de seguridad de Pilz resultan ahora también adecuados para la protección de zonas de aplicaciones verticales, como por ejemplo la protección de acceso. Por otra parte, a partir de ahora con PSENscan pueden diseñarse aplicaciones de forma más flexible, lo que minimiza los tiempos de parada y aumenta la rentabilidad. Los PSENscan pueden conectarse en serie, lo que permite la creación de hasta 70 configuraciones conmutables, así como la supervisión simultánea de hasta tres zonas separadas.

…y nueva dimensión de la seguridad
Los interruptores de seguridad encriptados PSENcode aúnan la máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio, gracias a la tecnología de transpondedores RFID. Ahora ofrecen una nueva solución para aplicaciones en espacios reducidos, en las que la altura resulta determinante. Con solo 3 mm, el nuevo PSENcode low profile actuator es hoy en día el accionador de menor altura del mundo. Posee así unas nuevas dimensiones más pequeñas, sobre todo para la utilización sobre plexiglás. Gracias a esta diversidad, los usuarios se benefician de un elevado grado de libertad en el diseño de la maquinaria.

El claro dominio de la Industrie 4.0
Para garantizar el intercambio de datos en la producción conectada en red se necesitan tecnologías de comunicación abiertas que soporten el estándar mundial. Respecto a esto, Pilz ofrece como novedad el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2. La tecnología de E/S abierta, normalizada a nivel mundial conforme a IEC 61131-9, soporta una producción conectada en red en el sentido de la Industrie 4.0. Los usuarios pueden almacenar de forma centralizada sus configuraciones de equipo para sensores o actuadores, así como sus datos de proceso y equipos, en el módulo maestro PSS u2 ES 4 IOL. De esa forma no es necesario efectuar nuevamente la parametrización en caso de tareas de servicio o de sustitución. Además, todos los datos se registran de forma centralizada, lo que permite un diagnóstico más rápido y sencillo.

Full Service para Estados Unidos
Cualquiera que venda máquinas en Estados Unidos debe vigilar que se cumplan todos los requisitos, al objeto de garantizar posteriormente en el lugar de uso de la máquina una tramitación sin problemas del permiso de operación. Por esta razón, Pilz amplía su oferta mundial de evaluación de la conformidad internacional al mercado estadounidense. Pilz presta apoyo a los fabricantes o exportadores –al margen del país desde el que realicen la exportación– con vistas al cumplimiento de todos los requisitos sobre la conformidad con la normativa de los EUA hasta la recepción por parte de las autoridades locales estadounidenses. En la Feria de Hannover 2019, la empresa experta en automatización segura presenta por primera vez su nuevo servicio "IC USA".

Filial de Pilz en Escandinavia
Desde 1997, Pilz está representada a través de su filial Pilz Escandinavia situada en la localidad sueca de Kungsbacka. En el país asociado este año a la Feria de Hannover, Pilz atiende sobre todo a clientes de los sectores de automoción y robótica, de la industria de la madera y el papel, pero también a empresas dedicadas a la construcción de maquinaria y la minería. Patrik Frivold, Country Manager de Pilz en Suecia: "Para la industria sueca de automatización, temas como la Industrie 4.0 y Smart Factory adquieren cada vez mayor importancia. Además, el tema de la robótica de servicio resulta cada vez más interesante, está tecnología también va entrando a formar parte de la producción en Suecia".

Pilz expone en el pabellón 9, stand D 17.

Más información

Bajo el lema
Bajo el lema

Bajo el lema "We automate. Safely." Pilz presenta también en 2019 soluciones innovadoras de automatización para todos los sectores en la Feria de Hannover.