Ostfildern, 2 oct 2018

El nuevo acumulador de energía PMCenergy SD aprovecha la energía de frenado: ¡frenar para ahorrar!

Pilz amplía su gama de tecnología de accionamiento energéticamente eficiente: La combinación de los nuevos acumuladores de energía PMCenergy SD con los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5 consigue ahorrar hasta el 60 % de la energía. La energía generada en el proceso de frenado se almacena y se reinyecta posteriormente sin reacciones en la red eléctrica.

Ventajas añadidas al ahorro energético: la poca producción de calor (la energía de frenado ya no se desprende en forma de calor) alarga la vida útil de los dispositivos y el hecho de necesitar equipos de refrigeración más pequeños se traduce en que PMCenergy SD reduce costes y libera espacio en el armario de distribución.

El acumulador de energía PMCenergy SD determina automáticamente la tensión de funcionamiento del circuito intermedio de los servoamplificadores. Todo exceso de energía que rebase la tensión del circuito intermedio es absorbido por los condensadores de PMCenergy SD. Si se rebasa por defecto el nivel, PMCenergy SD reinyecta la energía en los procesos de aceleración y contribuye así al ahorro energético.

Die Zwischenkreise können einfach miteinander verbunden werden, so dass ein Energiespeicher pro Achsgruppe ausreicht. Los operadores de máquinas e instalaciones grandes con muchos ejes tienen a mano ahora una solución rentable para la gestión energética.

Acumulación sin reacciones en el sistema
El acumulador de energía almacena la energía de frenado pero no la reinyecta a la red: al no estar conectado directamente a la red eléctrica de entrada, no se producen reacciones en la red y se minimizan las reacciones en la red procedentes del servoamplificador.

Mit verschiedenen Modulen mit Leistungsstärken von 1.600 Ws und 3.200 Ws kann das Speichervolumen einfach erweitert werden – je nach Anforderung. Los acumuladores de energía PMCenergy SD pueden funcionar con distintos servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5.

Aquí encontrará más información sobre la tecnología de accionamiento de Pilz.

La combinación de los nuevos acumuladores de energía PMCenergy SD con los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5 contribuye a ahorrar energía. La energía de frenado generada se almacena temporalmente y se reinyecta en el sistema sin producir reacciones en la red eléctrica.
La combinación de los nuevos acumuladores de energía PMCenergy SD con los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5 contribuye a ahorrar energía. La energía de frenado generada se almacena temporalmente y se reinyecta en el sistema sin producir reacciones en la red eléctrica.

La combinación de los nuevos acumuladores de energía PMCenergy SD con los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5 contribuye a ahorrar energía. La energía de frenado generada se almacena temporalmente y se reinyecta en el sistema sin producir reacciones en la red eléctrica.