España | español

Ostfildern, 10 abr. 2017

El nuevo sistema de medición de fuerza y presión PROBms garantiza seguridad conforme a la normativa de las colaboraciones entre operadores y robots (COR). Alquiler seguro para COR.

Con el nuevo sistema de medición de fuerza y presión PROBms en régimen de alquiler, Pilz ofrece desde ahora un paquete completo para la validación de colaboraciones entre operadores y robots (COR) según ISO/TS 15066. Con PROBms pueden medirse exactamente y validarse los valores límite de fuerza y presión del movimiento del robot establecidos en la ISO/TS. El paquete lo completa un software de aplicación (de usuario) y un cursillo de formación sobre el producto. El sistema de alquiler de ámbito mundial garantiza que los usuarios dispondrán siempre de un sistema de medición actualizado. PROBms confiere así más productividad y seguridad a las aplicaciones COR.

PROBms es idóneo para todas las aplicaciones COR según ISO/TS 15066 en las que operadores y robots comparten el mismo espacio de trabajo. Esto incluye, por ejemplo, aplicaciones Pick & Place de las industrias del automóvil y la electrónica.

Para más seguridad: alquilar en lugar de comprar
El sistema de medición de fuerza y presión PROBms de Pilz puede alquilarse en cualquier parte del mundo. El concepto de alquiler incluye mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas para que el usuario disponga en todo momento de un sistema de medición plenamente funcional y a la altura del progreso técnico. De este modo pueden realizarse por cuenta propia mediciones nuevas relacionadas con eventuales modificaciones del proceso COR. Con ello, aumenta la disponibilidad y, consecuentemente, la productividad de las aplicaciones robotizadas.

Paquete "todo incluido" para una COR segura
El sistema de medición de fuerza y presión PROBms contiene, además del propio equipo de medición PROBmdf, las películas indicadoras de presión, el escáner, nueve muelles con diferentes constantes de fuerza elástica para reproducir las regiones de los cuerpos, así como el software necesario para manejar el equipo de medición y realizar protocolos y registros de las mediciones. El set incluye, además, un curso formativo de un día de duración sobre el producto y un completo paquete posventa, que abarca mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas del software.

"Colisiones" conforme a la normativa con PROBms
La especificación técnica ISO/TS 15066 obliga a realizar una medición de fuerza y presión del movimiento del robot.
Con este fin, en la TS se establecen valores límite en caso de colisión entre operador y máquina para cada parte del cuerpo humano. Si los choques entre el operador y la máquina durante la aplicación se mantienen dentro de estos límites, la aplicación cumplirá la normativa. Con el nuevo sistema de medición de fuerza y presión es posible capturar por primera vez de manera exacta y con "calidad industrial" estos valores y tenerlos en cuenta a la hora de configurar aplicaciones COR. De este modo aumenta significativamente la seguridad para los operadores de este tipo de aplicaciones.
Pilz expone en el pabellón 9, stand D17. Más información sobre la participación de Pilz en la feria: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

El nuevo sistema de medición de fuerza y presión Pilz PROBms sirve para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la normativa aplicable a sistemas COR, en este caso según ISO/TS 15066.
El nuevo sistema de medición de fuerza y presión Pilz PROBms sirve para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la normativa aplicable a sistemas COR, en este caso según ISO/TS 15066.

El nuevo sistema de medición de fuerza y presión Pilz PROBms sirve para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en la normativa aplicable a sistemas COR, en este caso según ISO/TS 15066.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e: