España | español

Ostfildern, 20 mar. 2017

Supervisor de revoluciones PNOZ s30 de Pilz con nueva salida analógica: giros seguros con total facilidad

La nueva versión 3.0 del supervisor de revoluciones PNOZ s30 del grupo de dispositivos de seguridad PNOZsigma incorpora una salida analógica configurable que simplifica el diagnóstico. El PNOZ s30 de Pilz supervisa de forma segura parada, revoluciones, rango de revoluciones, dirección de giro y rotura de eje hasta PL e/SIL CL 3, la máxima categoría de seguridad.

Un trabajo seguro con la puerta protectora abierta, tiempos de preparación más cortos y un acceso más directo a la máquina después de iniciar la parada son las principales ventajas para los usuarios que utilicen el PNOZ s30. PNOZ s30 puede utilizarse con todos los interruptores de proximidad y sistemas de accionamiento y retroalimentación de motores del mercado.

Conmutación más segura, fabricación más productiva
La nueva salida analógica transmite la medida de revoluciones segura en forma de señal proporcional de 0-20 o 4-20 mA al control PLC y permite utilizar directamente las revoluciones para supervisar el proceso. Las revoluciones con supervisión segura pueden visualizarse y comprobarse directamente en dispositivos de mando y visualizadores, como los terminales de operador PMI (Pilz Machine Interface) de Pilz. PNOZ s30 emite, asimismo, una señal de salida segura para indicar los rebases por exceso y defecto de los umbrales de advertencia ajustados. Esto evita procesos de desconexión innecesarios y contribuye a aumentar la productividad.

Puesta en marcha: lógicamente más rápida
Es posible vincular hasta tres funciones de seguridad, como "Parada de servicio segura" o "Supervisión de velocidad segura", utilizando operadores lógicos Y o bien O y combinaciones Y/O. De este modo se reducen posibles errores de cableado y se agiliza la puesta en marcha.

Control absoluto también de "Slow Turns"
La supervisión de rotura de eje del supervisor de revoluciones interviene ahora a partir de 10 mHz de frecuencia, en lugar de los actuales 70 mHz. Además de la supervisión de velocidades normales, permite supervisar también aplicaciones con revoluciones extremadamente bajas.

Configuración con un botón
El mando giratorio ("push and turn") del PNOZ s30 simplifica el manejo. Combinado con el display iluminado, se reduce el tiempo de puesta en marcha y sustitución de dispositivos. El display muestra, además, los límites y parámetros ajustados, así como las revoluciones actuales.
El supervisor emite un preaviso al alcanzar un umbral de advertencia definido.

Supervisión de movimientos universal
Pilz ofrece un extenso programa orientado a la supervisión de revoluciones: con el supervisor de revoluciones PNOZ s30 se dispone ahora de un producto autónomo para la supervisión de revoluciones. Los módulos Motion-Monitoring de los microcontroles PNOZmulti se utilizan para las aplicaciones que requieren la supervisión de funciones de seguridad adicionales. Para los casos en que se precisan tiempos de reacción cortos o funciones de seguridad avanzadas, como funciones de freno seguras para ejes verticales, Pilz ofrece la solución de seguridad integrada en el accionamiento PMC. El sistema de automatización PSS 4000 para seguridad y automatización está diseñado para la supervisión de revoluciones en máquinas conectadas en red.

Encontrará más información sobre el producto en www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz expone en el pabellón 9, stand D 17. Más información en:
www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

El supervisor de revoluciones PNOZ s30 del grupo de dispositivos de seguridad PNOZsigma de Pilz incorpora, a partir de la versión 3.0, una nueva salida analógica que simplificará el diagnóstico.

El supervisor de revoluciones PNOZ s30 del grupo de dispositivos de seguridad PNOZsigma de Pilz incorpora, a partir de la versión 3.0, una nueva salida analógica que simplificará el diagnóstico.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e: