España | español

Ostfildern, 23 feb. 2017

Pilz presenta la nueva familia de pulsadores de parada de emergencia PITestop active: conmutación inteligente, ahorro de energía

Con PITestop active, Pilz presenta una nueva familia de pulsadores de parada de emergencia de activación eléctrica. Disponen de iluminación para señalizar si están activos o no. Confieren así más flexibilidad y modularización según los principios de Industrie 4.0. Los usuarios se benefician además de reducciones de los costes de energía: ya no es necesario suministrar corriente a la instalación completa para mantener operativa la función de parada de emergencia.

PITestop active aporta ventajas a instalaciones y parques de maquinaria en los que se desplazan partes de las instalaciones: permite la activación o desactivación segura según ISO 13850 de partes de la maquinaria. Junto con los sistemas de control PNOZmulti de Pilz, que admiten ya la configuración modular de las instalaciones, simplifican la implementación de sistemas de seguridad flexibles como los que requiere la Smart Factory. PITestop active se suministra en diferentes variantes para montaje integrado y sobre paneles de la máquina: la variante de montaje integrado con grado de protección IP65 y la variante sobre paneles con conexión M12.

Más libertad de diseño
PITestop active es de activación eléctrica y está integrado para ello en el circuito de seguridad. La parada de emergencia ya no ha de desactivarse manualmente. Así se ahorra tiempo. Tampoco es necesario guardar los paneles de operador móviles en lugar seguro, solo hay que desactivarlos de forma segura, un factor que aumenta la seguridad. Además, un parque de maquinaria con PITestop active es más flexible de configurar y es más rápido cambiar el modo de funcionamiento de máquinas concatenadas: desde el modo semiautomático con muchos módulos individuales al modo automático, en el que cada parada de emergencia actúa sobre la cadena completa.

Parada de emergencia con iluminación inteligente
Es posible desconectar y conectar módulos de la instalación: esto permite desconectar de manera económica y eficiente las partes inactivas de la maquinaria sin necesidad de tapar los pulsadores de parada de emergencia inactivos. En situaciones de emergencia es posible una asignación rápida y unívoca porque PITestop active muestra este estado mediante un parpadeo permanente después de producirse el accionamiento. Esto agiliza la nueva puesta en marcha de las máquinas e instalaciones y aumenta su disponibilidad.

Parada de emergencia segura según la Directiva de Máquinas
PITestop active cumple los requisitos de la revisada norma ISO 13850: la Directiva de Máquinas establece requisitos exigentes especialmente en relación con la facilidad de identificación y accesibilidad del pulsador de parada de emergencia de una máquina. Hasta la fecha era necesario cubrir los dispositivos de parada de emergencia inactivos para excluir errores por confusión en situaciones de peligro. En la práctica, era un requisito muchas veces difícil de implementar. La norma ISO 13850 revisada contiene nuevas opciones de diseño. En esta norma se define por primera vez un tercer estado "inactivo" para los pulsadores de parada de emergencia. La iluminación con supervisión segura por pulsador de parada de emergencia permite ahora una activación segura.

Encontrará más información sobre el producto en: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Con PITestop active, Pilz presenta una nueva familia de pulsadores de parada de emergencia de activación eléctrica. Disponen de iluminación para señalizar si están activos o no. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Con PITestop active, Pilz presenta una nueva familia de pulsadores de parada de emergencia de activación eléctrica. Disponen de iluminación para señalizar si están activos o no.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e: