España | español

Ostfildern, 6 abr. 2016

Las nuevas rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II para aplicaciones hasta PL d: justo el tipo adecuado.

Con las primeras rejas fotoeléctricas de seguridad tipo 3, la empresa de automatización Pilz presenta una novedad mundial en este ámbito: las nuevas rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II ya permiten realizar aplicaciones de seguridad con nivel de prestaciones d (PL d). Este nuevo tipo de reja fotoeléctrica de seguridad cierra así el "vacío" en cuanto a tipos existente en la versión revisada de la IEC 61496-1. Gracias a las PSENopt II ya no es necesario recurrir al tipo 4 cuando se exige el nivel PL d. Con las nuevas rejas fotoeléctricas de seguridad, ahora ya es posible implementar exactamente el nivel adecuado al requisito de seguridad. El hecho de no tener que sobredimensionar la instalación contribuye, además, a reducir costes.

En la norma IEC/EN 61496 relativa a barreras, cortinas y rejas fotoeléctricas de seguridad se definen solo los tipos 2 y 4: tras la modificación de la norma, las rejas fotoeléctricas de seguridad tipo 2 solo pueden utilizarse para aplicaciones con nivel de prestaciones c, mientras que las de tipo 4 pueden seguir usándose para el nivel de prestaciones e. El nivel de prestaciones d tiene asignado el tipo 3, que hasta ahora no existía como producto. Por ello, los usuarios que necesitaban cumplir el requisito de seguridad PL d debían recurrir al tipo 4.

Protección contra golpes ...
Las nuevas rejas fotoeléctricas de seguridad de Pilz son especialmente útiles para puestos de trabajo manuales, introducción y retirada de material y para la manipulación de material en aplicaciones robotizadas.
Con su elevada resistencia a los golpes de 50g, se adaptan óptimamente a las duras condiciones de los entornos industriales. Las PSENopt II ofrecen un alto grado de flexibilidad en cuanto al lugar de utilización y aumentan la disponibilidad de la maquinaria.

... y paradas prolongadas
Además de protección de las manos, las PSENopt II como rejas fotoeléctricas de seguridad tipo 3 proporcionan también protección de los dedos hasta PL d. Las rejas fotoeléctricas de seguridad utilizan haces individuales continuos que excluyen completamente las denominadas "zonas muertas". Esto permite acercar más las barreras fotoeléctricas de seguridad a la aplicación. La ausencia de zonas muertas libera espacio en la aplicación del usuario.
Al mismo tiempo, las rejas fotoeléctricas de seguridad aumentan la disponibilidad de la aplicación: todas las causas y los defectos del sistema responsables de una parada de la máquina se evalúan fácilmente mediante luces LED. De este modo se minimizan los tiempos de paradas.

Protección rápida y económica
Las rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II se instalan con facilidad y flexibilidad gracias a los auxiliares de montaje correspondientes. Su conector de 5 polos permite conectarlas directamente a la periferia descentralizada PDP67 y simplificar así los trabajos de puesta en marcha.
Combinadas con la ingeniería de control de Pilz, las rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II constituyen una solución completa, segura y económica para todos los sectores y ámbitos de aplicación.

Encontrará más información sobre el producto en
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=000106002197104

Pilz expone en la Hannover Messe stand D17, pabellón 9 y en el stand colectivo D20 de SmartFactory KL del pabellón 8.
Más información en: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe y en el código web web9481.

Pilz presenta en la Hannover Messe 2016 una primicia mundial: las rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, unas rejas de tipo 3 que permiten realizar aplicaciones de la categoría de seguridad PL d según IEC/EN 61496.
Pilz presenta en la Hannover Messe 2016 una primicia mundial: las rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, unas rejas de tipo 3 que permiten realizar aplicaciones de la categoría de seguridad PL d según IEC/EN 61496.

Pilz presenta en la Hannover Messe 2016 una primicia mundial: las rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, unas rejas de tipo 3 que permiten realizar aplicaciones de la categoría de seguridad PL d según IEC/EN 61496.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e: