España | español

Ostfildern, 6 mar. 2014

Nuevo diseño del selector de modos de funcionamiento PITmode de Pilz para máquinas-herramienta: equipado para requerimientos a nivel internacional

El acreditado selector de modos de funcionamiento PITmode de Pilz se presenta ahora con un nuevo diseño y pictogramas opcionales para máquinas-herramienta. Gracias al uso de símbolos normalizados, resulta idóneo para aplicaciones a nivel internacional. PITmode combina dos funciones en un dispositivo compacto: la selección segura de modos de funcionamiento definidos y la autorización de acceso a la máquina.

El control identifica de forma segura los modos de funcionamiento definidos y la función de autocontrol hace posible la conmutación segura de PITmode entre los distintos modos. Hay cinco modos de funcionamiento ajustables: modo automático, modo de ajuste, intervención manual en condiciones restringidas, Special Mode o seguimiento de procesos y modo de servicio. Los indicadores LED muestran a prueba de manipulación tanto el modo de funcionamiento seleccionado como el nivel de autorización. PITmode es apto para aplicaciones hasta PL d según EN ISO 13849-1 o SIL CL 2 según EN/IEC 62061.

PITmode: protección contra acceso y manipulación en un dispositivo
Otra de las características es la posibilidad de regular la autorización de acceso a la máquina: cada operador recibe una llave codificada que le permite acceder a funciones o modos de funcionamiento para los que está autorizado. Los distintos niveles de autorización se seleccionan en el control de la máquina a partir del número de identificación de la llave transmitido sin contacto mediante tecnología RFID. La codificación universal de PITmode proporciona de este modo un alto grado de protección contra acceso y manipulación.

Pilz expone en el puesto D 17 del pabellón 9. Más información en: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com