20 mar 2018

Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial (JAI)

Automatización segura y Human Robot Collaboration para acercar la realidad de la industria a los futuros profesionales

Del 12 al 16 de marzo, la Universidad de Vigo aproximó la Industria 4.0 a los
estudiantes mediante las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la
Automatización Industrial (JAI), con la participación de las empresas líderes
del sector. Pilz contó con dos ponencias, la primera sobre el producto estrella
de automatización segura PSS 4000 y su software de visualización PASvisu, y
la segunda centrada en la robótica colaborativa.

La difusión formativa es esencial para que los profesionales que salen de las
universidades estén formados en las necesidades reales de la industria. Esto es
especialmente importante desde la aparición del concepto 4.0, que implica
tecnologías avanzadas y fábricas con alto nivel técnico. Con esta misión entre sus
objetivos —por la que apuesta con colaboraciones con universidades— Pilz ha
participado en la 7ª edición de las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para
la Automatización Industrial (JAI), celebradas del 12 al 16 de marzo en la
Universidad de Vigo, con dos ponencias centradas en automatización segura y
Human Robot Collaboration (HRC).

Estas sesiones organizadas por el centro universitario gallego tienen como
objetivo mantener al día y renovar los conocimientos en automatización e
Industria 4.0 de los asistentes; principalmente alumnos de últimos cursos o
docentes (tanto universitarios como de Formación Profesional, investigadores o
profesionales) de toda la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, España e
Iberoamérica. Todo ello presentado por profesionales en activo del sector,
pertenecientes a grandes empresas multinacionales fabricantes de soluciones
industriales; así como instituciones y centros tecnológicos de prestigio.

El requisito de la seguridad en los centros industriales

La primera ponencia de Pilz fue a cargo de Nuno Güedes, Country Manager
Portugal, y tuvo lugar el martes 13 de marzo. Bajo el título “Estándar y
Seguridad, todo en uno; PSS4000 tu mejor aliado; PAS VISU, Visualización óptima
de tus proyectos en automatización”, el experto hizo un repaso por uno de los
productos estrella para la Industria 4.0: el sistema de automatización PSS 4000.
Un producto que cuenta con una alta flexibilidad gracias a su estructura modular,
integrable en estructuras existentes y con distribución de funciones de control
según el principio Multi-Master.

Su exposición oral contó con una muestra en directo a través de una arquitectura
con elementos de seguridad, que se programó en directo ante el público de la
sala gracias al software de control PAS4000, que garantiza una sencilla
configuración del sistema PSS 4000, y al software de visualización basado en web
PASvisu, que permite detectar errores de forma rápida y efectiva y reducir los
tiempos de parada. Con ello, Pilz ofreció una visión de la facilidad de uso de los
sistemas de automatización con los componentes adecuados y garantizando la
seguridad para los operarios que trabajan en el entorno industrial.

Robótica colaborativa para una industria eficiente y segura

El martes 14 de marzo, Toni Guasch, Robotics Development Expert de Pilz, fue
el encargado de difundir los requisitos en HRC con su ponencia “Seguridad
aplicada en Robótica Colaborativa”. Ante los estudiantes y profesionales
presentes, el experto de la empresa introdujo el concepto de aplicación HRC,
presente en un modelo industrial con interacción entre humanos y máquinas que
aumenta la calidad del proceso productivo, pero debe ser seguro para los
operarios. De hecho, se crean nuevos riegos que no existían en la robótica
industrial tradicional, y por ello destacó que el diseño de la aplicación
colaborativa y del espacio de trabajo colaborativo debe eliminarlos.

En consecuencia, el representante de Pilz aprovechó para comentar los servicios
y procesos necesarios para el marcado CE: “Los sistemas robóticos con aplicación
colaborativa deben cumplir los requisitos de ISO 10218-1:2012 e ISO 10218-
2:2011, además de la ISO/TS 15066 que complementa estas dos normas”. Para
ello, enseñó cómo se deben evaluar los riesgos en HRC, siguiendo la norma ISO/TS
15066, que marca los límites de fuerza y presión en caso de colisión por 29 partes
del cuerpo. Todo ello para marcar las pautas de comportamiento del robot.

Para terminar su aportación, Toni Guasch presentó el set de medición de
colisiones PROBms, un paquete completo para la validación de aplicaciones HRC
según ISO/TS 15066. Este elemento permite medir con exactitud y validar los
valores límite establecidos en la normativa y garantizar así la seguridad de la aplicación
colaborativa, garantizando la protección del operario.