España | español

26 oct. 2017

Crónica Icalepcs 2017

Pilz destaca en Icalepcs 2017 como referente en seguridad con el Sincrotrón ALBA

Pilz España y Portugal fue uno de los protagonistas de ICALEPCS 2017, la 16ª Conferencia Internacional sobre Aceleradores y Grandes Sistemas de Control de Física Experimental, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya entre los días 8 y 13 de octubre. En concreto, el 10 de octubre a las 13h la empresa se encargó de la Industry Session, uno de los discursos centrales del evento internacional, y contó con un stand propio. Este congreso bienal ha sido organizado este año por Sincrotrón ALBA, infraestructura científica de tercera generación ubicada en Cerdanyola del Vallès, la más importante del Mediterráneo.

Harald Wessels, Product and Technology Manager de Pilz GmbH & Co. KG, fue el encargado de representar a la empresa internacional durante el programa de conferencias, acompañado del equipo de Pilz España y Portugal. Tras un repaso por la compañía, el concepto de seguridad y los principios de seguridad funcional, su discurso sirvió de presentación de los diferentes proyectos que Pilz desarrolló en el sincrotrón ALBA durante su construcción y funcionamiento desde 2012, en los que la seguridad siempre ha sido la característica principal.

“La empresa se encargó del control en los accesos a los espacios con radiación cuando el sincrotrón está en funcionamiento, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores ante su exposición en este entorno nocivo, y de acuerdo con los estándares que establece el SIL 3 del estándar IEC 61508”, explicó Wessels durante el evento. El estándar IEC 61508 utiliza el concepto de seguridad funcional como un aspecto parcial de la seguridad general de un sistema o pieza de equipo y generalmente se enfoca a la electrónica y software relacionado. En ALBA era básico desarrollar políticas y procedimientos de trabajo para prevenir el riesgo radiológico, así como gestionar la dosimetría personal y de área y definir y administrar el acceso a las zonas radiológicas, tal y como explicó Wessels.

Colaboración en ALBA

De hecho, Pilz fue elegida como empresa proveedora y socia para el proyecto del sincrotrón ALBA debido a su conocimiento en seguridad, su experiencia y sus referencias en proyectos similares en Karlsruhe (Alemania) y Melbourne (Australia). En el proyecto de este sincrotrón, la empresa instaló el sistema de automatización PSS3000 en un inicio –elemento aplicado en los sincrotrones de España, Alemania y Australia– con extensión máxima a través del sistema de bus de campo SafetyBUS p, para aumentar el rendimiento de las instalaciones y conexión segura a Ethernet.

Posteriormente, en las nuevas líneas de luz se implementó el sistema PSS 4000. “La gama de productos de la empresa permitió completar todo el proyecto con éxito y con total seguridad”, ha asegurado Wessels. Además, durante su ponencia aprovechó para destacar éste último: “Es más que un PLC de seguridad, es un sistema de automatización”, puntualizó.

Seguridad en la Industria 4.0

Tras profundizar en el caso ALBA, Wessels puso especial énfasis en la Industria 4.0 y su importancia para el futuro de la empresa. “La seguridad se convierte en un factor de éxito para esta industria”, subrayó. Este modelo de producción se basará, en palabras del representante de Pilz, en estructuras altamente conectadas en red con una gran cantidad de sistemas de TI, máquinas, dispositivos de automatización y personas. Todo un conjunto interconectado que debe garantizar una correcta interacción sin riegos entre los agentes participantes. Esto además de aportar facilidad de control: “Por ejemplo, el director general de un sincrotrón podrá ver desde su teléfono el estado de seguridad e interactuar con la estructura”.

Para acabar, Wessels finalizó su ponencia con una frase de gran importancia para Pilz, especialmente en proyectos con el riesgo que puede suponer un sincrotrón: “Keep in mind: safety first”.

Encuentro bienal de especialistas técnico-científicos

El discurso de Wessels se ha integrado en un completo ciclo de conferencias y talleres técnico-científicos a cargo de grandes especialistas en la materia, que se han sucedido a lo largo de los cinco días que durará la feria. Esta edición está precedida por diez talleres satelitales y ha contado con una gran participación, abarcando diferentes disciplinas relacionadas con los sistemas de control.

ICALEPCS se convierte cada edición en una gran reunión entre especialistas en sistemas de control de grandes instalaciones científicas de todo el mundo, donde se intercambian ideas relativas al sector, generando un foro de debate y promoviendo la colaboración entre los agentes implicados. Desde su primera edición el año 1985 en Los Alamos (Estados Unidos), organizado por Los Alamos National Laboratory (LANL), cada dos años la sesión de conferencias se desplaza a un lugar diferente de los cinco continentes.

Icalepcs 2017
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com