4 oct 2016

Formación en Granollers (Barcelona)

Seguridad para aplicaciones con Robots Colaborativos (HRC)

Granollers, Octubre 2016

El próximo día 3 de Noviembre, Pilz España y Portugal impartirá en Granollers (Barcelona) la formación de Seguridad para aplicaciones con Robots Colaborativos (HRC).

Este curso está dirigido a todos los implicados en el proceso de diseño y aplicaciones de espacios con robots colaborativos.

Objetivo de las formaciones:

La base de esta formación es dotar a los asistentes de la capacidad y tener una sólida base de los requisitos de la implantación de robots colaborativos “HRC – Human-Robot Collaboration”

La interacción entre el ser humano y el robot (cuasi máquina) requiere cada vez más el uso de nuevas tecnologías y diferentes enfoques, para garantizar una aplicación colaborativa segura. Prácticamente todas las aplicaciones de robots son diferentes.

Una aplicación segura del robot sólo puede lograrse si se realiza una integración adecuada, ajustando parámetros como velocidad, fuerza y aceleración. Y se seleccionan correctamente las funciones de seguridad requeridas, con la posible combinación de componentes de seguridad externos. La seguridad juega un papel clave en aplicaciones de robots colaborativos.

En la formación “Seguridad para aplicaciones con Robots Colaborativos” se exponen los requerimientos de este tipo de aplicaciones y de cada uno de los diferentes métodos colaborativos. Profundizando en los pasos a seguir para obtener la certificación y validación del espacio colaborativo Humano-Robot.

Además, se proporcionará una introducción a las normas y directivas aplicables para asegurar la presunción de conformidad con la Directiva de Máquinas.

La presente formación ha sido diseñada para proporcionar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones técnicas y legales relativas a las aplicaciones con robots colaborativos.

Más información aquí