24 oct 2016

Compruebe en directo la colaboración entre operadores y robots en la SPS IPC Drives.

Del 22 al 24 de noviembre de 2016 demostramos en nuestro stand de la feria la forma de automatizar con seguridad las aplicaciones robotizadas.

En la SPS IPC Drives, la feria profesional internacional de automatización eléctrica, presentamos la colaboración segura entre operadores y robots (MRK) basada en el principio de limitación de fuerza y potencia sin vallas de protección divisorias. Acuda a nuestro stand de la feria y descubra en directo nuestra aplicación MRK con certificación CE.


Colaboración entre operadores y robots: ¡Con toda seguridad!

No existen robots seguros. Sí existe, en cambio, la aplicación operador-robot segura. La interacción entre operadores y robots exige nuevas tecnologías y enfoques de solución: cada aplicación debe considerarse por separado desde el punto de vista de la seguridad.

Pilz es el socio idóneo para la automatización de su aplicación MRK. Nuestros expertos proporcionan a los usuarios asistencia en forma de un programa de servicios adecuado a las distintas fases de la vida útil de un sistema robotizado. En la SPS IPC Drives presentamos, asimismo, componentes y sistemas que harán más seguras sus aplicaciones MRK.


Nuevo dispositivo detector de colisiones de Pilz para una validación normalizada

Visítenos en el stand de la feria para comprobar en directo la ejecución de una detección de colisiones con el dispositivo detector PROBmdf desarrollado por Pilz. El dispositivo sirve para detectar la fuerza y la presión, pues, según las normas ISO 10218-1, ISO 10218-2 y ISO/TS 15066, se deben limitar las posibles fuerzas de colisión en las aplicaciones MRK. El PROBmdf facilita el proceso de la validación normalizada de las aplicaciones MRK.

Encontrará a nuestros expertos en el stand 370 del pabellón 9. ¡Le esperamos!


Más información:

Pilz en la SPS IPC Drives 2016

Nuestras soluciones para el área Robotics

Colaboración segura entre operadores y robots