14 mar 2016

Formación de Intermedio de Seguridad, Directiva de Máquinas y Diseño de Seguridad en Bilbao

Durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Abril, Pilz España y Portugal impartirá en Bilbao las formaciones de Intermedio de Seguridad, Directiva de Máquinas 2006/42/CE y Marcado CE, Diseño de Seguridad según ISO 13849-1 y el Curso Avanzado de Diseño de Seguridad según ISO 13849-1.

Estos cursos están dirigidos a responsables y técnicos responsables de los departamentos de prevención de riesgos laborales, producción, mantenimiento, ingeniería, I+D+i, seguridad, automatización y a todos aquellos que tengan relación con la seguridad en máquinas de la empresa, con conocimientos o experiencia mínimas en el caso de la formación Intermedio de Seguridad y más avanzados en el resto de formaciones.

Objetivo de las formaciones

Estas formaciones tienen como objetivo dotar a los asistentes de una base sólida de los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/C, a tener un mayor conocimiento de los procesos y las normas a seguir y dar a conocer más técnicas para poder aplicar correctamente la norma EN ISO 13849-1.