9 mar 2016

PASvisu, la nueva forma de visualizar

Mejora de la interacción hombre-máquina con un software basado en web

Minimizar los tiempos de parada en planta o en las líneas de producción, este es y ha sido el principal objetivo de Pilz España y Portugal a la hora de desarrollar un sistema de diagnóstico integral para su sistema de automatización PSS 4000.

Las máquinas están diseñadas para producir de la forma más eficiente y económica posible, sin interrupciones. Hasta que una máquina no para por culpa de una avería o causa no prevista no apreciamos el valor añadido de un sistema de diagnóstico fácil, próximo y claro; este es el principal valor del sistema PASvisu de Pilz.

PASvisu es un software HMI (Human Machine Interface) pensado para realizar una interacción hombre – máquina basado en web; este nuevo software se basa en las nuevas tecnologías, tales como HTML5, CSS3 y JavaScript. El manejo intuitivo y la libertad de configuración son las características principales de PASvisu, dotando al programador de plena libertad durante la configuración de sus proyectos.

Este software de visualización nos permite la creación y configuración de proyectos de visualización mediante el PASvisu Builder. El acceso a todos los datos del proyecto de automatización se realiza de forma automatizada, de este modo, las variables de proceso y todos los datos que se quieran visualizar ya no se tienen que introducir a mano, eliminando errores y optimizando el tiempo de puesta en funcionamiento. PASvisu nos permite ver información de seguridad, como el checksum seguro del programa o las versiones de firmware del hardware de control.

Visualización eficaz mediante plantillas

PASvisu dispone de gran cantidad de plantillas predefinidas para facilitar la creación de un diagnóstico y visualización de variables clara y rápida. Arrastrar y soltar es todo lo que debemos hacer en PASvisu Builder para poder configurar todo tipo de elementos de visualización, como, por ejemplo: relojes, botones, gráficos dinámicos, etc. simplemente tenemos que rellenar los datos correspondientes e introducir el nombre de la variable del proyecto PAS4000, que será filtrada de forma automática para enlazarse con la plantilla; una forma rápida de procesar los proyectos a prueba de errores.

El diagnóstico a nivel de hardware queda cubierto; desde PASvisu podemos acceder a la información de estado de cada una de las cabeceras que componen el sistema PSS 4000, ver su dirección IP, versión de firmware y estado sin necesidad de abrir el armario eléctrico.

La utilización de JavaSCripts predefinidos permite realizar cálculos o escalas ampliando el nivel funcional de los proyectos de visualización.

Acceso remoto vía web

La utilización de HTML5 permite un acceso a la información mediante navegador web y proporciona a este acceso unas cualidades multiplataforma (sobremesa, tablets, smartphones, etc.) con la finalidad de simplificar el mantenimiento a distancia separándolo de la operación local de la máquina y reduciendo los tiempos de parada.