16 feb 2016

Formación de Intermedio de Seguridad, Directiva de Máquinas y Diseño de Seguridad en Barcelona

Durante los dias 7, 8, 9, 10 y 11 de Marzo, Pilz Espana y Portugal impartira en sus instalaciones de Granollers (Barcelona) las formaciones de Intermedio de Seguridad, Directiva de Maquinas 2006/42/CE y Marcado CE, Diseno de Seguridad segun ISO 13849-1 y el Curso Avanzado de Diseno de Seguridad segun ISO 13849-1.

Estos cursos estan dirigidos a responsables y tecnicos responsables de los departamentos de prevencion de riesgos laborales, produccion, mantenimiento, ingenieria, I+D+i, seguridad, automatizacion y a todos aquellos que tengan relacion con la seguridad en maquinas de la empresa.

Y tambien ahora, con la nueva formacion Intermedio de Seguridad, al personal con minimos conocimientos o experiencia en seguridad en maquinas.

Objetivo de las formaciones

Estas formaciones tienen como objetivo dotar a los asistentes de una base solida de los requisitos de la Directiva de Maquinas 2006/42/C, a tener un mayor conocimiento de los procesos y las normas a seguir y dar a conocer mas tecnicas para poder aplicar correctamente la norma EN ISO 13849-1.