España | español

11 mar. 2016

Retrofit de prensas con tecnología de servoaccionamientos segura PMC

Con la solución Safe Motion, la empresa Sona BLW Präzisionsschmiede ha conseguido reducir claramente sus costes de inversión y un enorme aumento de la productividad.

La empresa Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH de Remscheid produce piezas en prensas automáticas de impulso rápido mediante el denominado proceso de forja de precisión. Esto incluye, por ejemplo, ruedas dentadas para transmisiones empleadas en la industria del automóvil. Con el retrofit de prensas, la empresa ha conseguido aumentar la productividad al mismo tiempo que la seguridad.
 

Más productividad y estabilidad del proceso gracias a funciones Safe Motion

En los trabajos de instalación y mantenimiento, los movimientos de la maquinaria a menudo deben ser lentos y limitados para no comprometer la seguridad de los operadores. La EN 61800-5-2 define en este sentido las funciones necesarias para secuencias de movimiento seguras, es decir, Safe Motion. Esto simplifica, por ejemplo, el ajuste mediante las funciones "Velocidad con limitación segura" y "Dirección de movimiento segura". La función "Paso con limitación segura" protege al operador de movimientos de introducción incontrolables en la alimentación de material. La función "Test de frenos seguro" permite ejecutar de forma rápida y segura las tareas de mantenimiento. Mediante la combinación de los motores de la prensa con los servoamplificadores PMCprotego DS se reequiparon funciones como, p. ej., la "Velocidad reducida segura".


Retrofit sin sustitución de motores

Gracias a que no fue necesario sustituir los motores y engranajes, los costes de inversión fueron muy bajos. La función "Parada segura 2" con rampa de frenado supervisada permite solo una parada rápida al abrir una puerta protectora sin que se desconecten los accionamientos. Después de la transformación ya no hay que desconectar la tensión de circuito intermedio de los servoamplificadores y se ha conseguido aumentar la vida útil y una nueva puesta en marcha sumamente rápida con un porcentaje de rechazo mínimo.


Más información:

Tecnología de servoaccionamientos y funciones Safe Motion

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es