3 jun 2016

¿Cuándo estamos ante una transformación sustancial de máquinas?

Con la App PASmsi se implementan correctamente los nuevos requisitos de la ley de seguridad (alemana) de aparatos y productos.

Cada vez que se transforma o moderniza una máquina pueden aparecer nuevos peligros o aumentar el riesgo. Esto obligaría a realizar un procedimiento de evaluación de la conformidad completo.


Normativa relativa a la transformación de máquinas

El 9 de abril de 2015, el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania publicó un documento de interpretación sobre el tema "Transformación sustancial de máquinas". La Directiva de máquinas regula los requisitos legales a nivel europeo. La transposición nacional al derecho alemán se realizó con el Reglamento alemán sobre maquinaria, 9. ProdSV (Ley alemana sobre seguridad de aparatos y productos). Aunque la transposición mediante la ley sobre seguridad de aparatos y productos se realizó explícitamente para Alemania, los requisitos resultantes en relación con la "transformación sustancial de máquinas" son aplicables a otros países europeos.                                                                      

¿Existe una "transformación sustancial"?

La App PASmsi permite saber si las modificaciones realizadas en una máquina son una "transformación sustancial" según este documento. Contestando las preguntas predefinidas obtendrá en cada paso una descripción detallada sobre el procedimiento a seguir. Además, se le informará si ha de realizar un nuevo procedimiento de evaluación de conformidad con arreglo a la versión actual de la Directiva de máquinas.                                                                                                                                                                                                                                 

Una App, muchas funciones

PASmsi ofrece además funciones adicionales:

  • Estimación de riesgos: Determinación del nivel de riesgo (PLr y SIL)
  • Determinación del nivel de prestaciones alcanzable (PL)
  • Cálculo de la frecuencia de accionamiento (NOP) y del intervalo de servicio
  • Documentar, administrar, guardar y enviar proyectos


Descargar ahora gratuitamente

PASmsi está disponible en los App Stores para dispositivos Apple y Android. Descárguese ahora gratuitamente la App.

G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

Más información:

Google Play Store: PASmsi (Android)

Apple App Store: PASmsi (iOS)

Con la App PASmsi se implementan correctamente los nuevos requisitos de la ley de seguridad (alemana) de aparatos y productos.