España | español

9 sept. 2015

Plataforma de software PAS4000 ahora con interface API

Auténtica simplificación para usuarios que configuran proyectos de control basados en procesos automáticos fuera de PAS4000

La plataforma de software PAS4000 permite configurar y programar fácilmente los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi en el sistema de automatización PSS 4000 mediante el editor gráfico de programas PASmulti o los lenguajes de programación IL, STL y LD según EN/IEC 61131-3.


API permite enlazar programas de aplicación externos con PAS4000

Pilz ofrece ahora un interface adicional para la programación de aplicaciones externas (API - application programming interface) en PAS4000. Una auténtica simplificación para usuarios que configuran proyectos de control basados en procesos automáticos, p. ej., en Excel. A través del API, Excel puede generar automáticamente un código de control para PAS4000. Como consecuencia se agiliza el proceso de ingeniería, especialmente cuando hay que configurar varios proyectos similares. Las funciones predefinidas se pueden transferir de forma rápida y eficiente al interface y aplicarse en el proyecto de control sin tener que introducirlas manualmente en un editor.
 

Numerosas acciones posibles a través del API

Con el API es posible la creación de proyectos, la programación de bloques con llamada de biblioteca, la configuración de hardware y el mapping (mapeo) de variables (internas y externas) del proceso y del sistema, así como la creación y configuración de conexiones IP. Los siguientes pasos que se requieren para completar un proyecto como, p. ej., la vinculación, la carga en el control, la obtención de licencia y la verificación de funciones, siguen ejecutándose como hasta ahora en PAS4000.

Puesto que el sistema de automatización PSS 4000 permite realizar proyectos tanto de automatización como de seguridad, es posible también la creación eficiente de funciones de seguridad con el API.
 

Información adicional en la ayuda online de PAS4000

Las acciones adicionales que pueden realizarse con el API y los comandos que se requieren pueden consultarse en el apartado "API para PAS4000" de la ayuda online de la plataforma de software PAS4000.


Más información:

Software PAS4000

Sistema de automatización PSS 4000

Plataforma de software PAS4000 ahora con interface API
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es