19 oct 2015

Gasoductos seguros entre Myanmar y China

El sistema de automatización PSS 4000 se encarga de la regulación de procesos y seguridad de los gasoductos entre Myanmar y China.

El gasoducto entre Myanmar y China tiene 2.500 km de longitud. La construcción del conducto, a través del cual circulan ahora aprox. 30 mil millones de metros cúbicos de gas de oeste a este cada año, duró aproximadamente cuatro años. El sistema de automatización PSS 4000 se encarga de la regulación segura de los procesos y de la seguridad de funcionamiento según SIL 3 en las 14 estaciones de compresión y control dispuestas a lo largo del gasoducto. PSS 4000 ejecuta además tareas de automatización y seguridad en un solo sistema.


PSS 4000 garantiza un transporte de gas fiable y seguro

Un sistema de calefacción eléctrico de Guo Peng Technical Co. Ltd evita que los conductos se congelen y asegura el transporte fiable del gas de un punto a otro. Para garantizarlo es preciso mantener una determinada presión y la correspondiente temperatura mínima en los conductos.

Por consiguiente, el sistema de automatización debía tener necesariamente la capacidad de supervisar los reguladores PID seguros, responsables de la temperatura y del flujo del gas. El control PSSuniversal PLC del sistema de automatización PSS 4000 se utiliza en las 14 estaciones de compresión dispuestas a lo largo del conducto y se encarga de supervisar los reguladores PID seguros. Esta distribución coherente de las funciones de control en la periferia es la principal característica del sistema de automatización PSS 4000. La regulación PID tiene lugar mediante un bloque de software de la plataforma de software PAS4000.

La facilidad de implementación, la estructura lógica y la diversidad de soluciones realizables del sistema de automatización PSS 4000 fueron razones de peso.


Más información:

Sistema de automatización PSS 4000

Supervisión segura de gasoductos