España | español

22 dic. 2015

La validación: para tener la certeza de que su máquina es segura.

El proceso de validación sistemático: un paso importante para garantizar la seguridad completa de la maquinaria.

Los usuarios de maquinaria necesitan tener la certeza absoluta de que los sistemas de seguridad cumplen los requisitos de seguridad requeridos y las normas nacionales e internacionales. La ingeniería de seguridad es hoy día parte integrante de muchos sistemas mecánicos. Una de las consecuencias es, p. ej., un claro aumento de la complejidad de estandarización de la maquinaria.

La validación es, por tanto, un factor determinante para la seguridad en el trabajo y la conformidad con las Directivas y normativas. Sin embargo, puesto que la validación no se realiza hasta las últimas fases de desarrollo y después de la evaluación de riesgos, a menudo se pasa por alto o se infravalora.


¿Qué se entiende por validación?

Los sistemas de seguridad para máquinas deben validarse conforme a IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 y 13849-2. Según EN ISO 13849-2, se entiende por validación una verificación valorada, incluido el análisis y las pruebas, de las funciones de seguridad y categorías de las partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.


Validación integrada en el ciclo de vida de la máquina

La validación de los sistemas de mando de las máquinas es una parte fundamental del ciclo de vida de una máquina. Permite a los usuarios y fabricantes de máquinas demostrar que las funciones del sistema de seguridad planificado cumplen todos los requisitos determinados en la evaluación de riesgos y definidos en la especificación y durante el desarrollo. Además, proporciona al usuario la certeza de que la máquina cumple íntegramente las normativas de seguridad relevantes.


Ejecución de la validación

El continuo desarrollo de la automatización de las máquinas convierte actualmente la ejecución de la validación en una tarea tan complicada como compleja. Certificaciones como, p. ej., la certificación CE conforme a la Directiva de Máquinas y el cumplimiento de NR 12 (Brasil) o de determinadas normas ANSI exigen una documentación de los resultados de la validación. Para determinadas aplicaciones, la validación se encomienda a entidades externas independientes.

¿Necesita asistencia para realizar la validación? Nuestro personal competente y especializado garantiza un proceso de validación sistemático y objetivo. Contacte con nosotros.


Más información:

Servicio de validación

Garantía de seguridad completa de la maquinaria
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es