19 feb 2015

Formación de Directiva de Máquinas y Diseño de Seguridad en Bilbao

Durante los días 24, 25 y 26 de Marzo, Pilz España y Portugal impartirá en el Palacio Urgoiti de Munguia (Bilbao) las formaciones de Directiva de Máquinas 2006/42/CE y Marcado CE, Diseño de Seguridad según ISO 13849-1 y el Curso Avanzado de Diseño de Seguridad según ISO 13849-1.

Estos cursos están dirigidos a responsables y técnicos responsables de los departamentos de prevención de riesgos laborales, producción, mantenimiento, ingeniería, I+D+i, seguridad, automatización y a todos aquellos que tengan relación con la seguridad en máquinas de la empresa.

Objetivo de las formaciones

Estas formaciones tienen como objetivo dotar a los asistentes de una base sólida de los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/C, a tener un mayor conocimiento de los procesos y las normas a seguir y dar a conocer más técnicas para poder aplicar correctamente la norma EN ISO 13849-1.