1 ene 1970

Diversión segura

<p>
Granollers, Febrero 2015<br />
<br />
Las atracciones m&oacute;viles como tiovivos, monta&ntilde;as rusas, columpios colgantes y barcos pirata de los parques de atracciones son instalaciones con un alto grado de automatizaci&oacute;n que deben cumplir los requisitos de seguridad m&aacute;s rigurosos. La empresa espa&ntilde;ola System Integrator <a href="http://www.technirides.com/">Technirides</a> apuesta por el sistema de automatizaci&oacute;n <a href="http://www.pilz.com/es-ES/solutions/automation-system-pss-4000">PSS 4000</a> de Pilz para sus atracciones, as&iacute; garantiza la seguridad de funcionamiento para que los usuarios no tengan que preocuparse de su integridad.</p>
<p>
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, las atracciones modernas han aumentado en velocidad, sofisticaci&oacute;n t&eacute;cnica y requisitos. En muchos casos, enormes fuerzas de aceleraci&oacute;n y centr&iacute;fugas act&uacute;an sobre el cuerpo humano. Como fabricante y empresario hay que ofrecer siempre un impacto especial si se quiere estar en el grupo de empresas relevantes en el mercado de las sensaciones. Hoy en d&iacute;a, los procesos de estas instalaciones est&aacute;n casi completamente automatizados; los nuevos retos son conceptos modulares para montaje y desmontaje r&aacute;pido.<br />
<br />
<strong>Rigurosas normativas de seguridad</strong><br />
Junto con otras normas y directivas, la norma europea EN 13814 para &quot;Maquinaria y estructuras para parques y ferias de atracciones&quot; regula en esencia los requisitos que debe cumplir una atracci&oacute;n desde el punto de vista t&eacute;cnico y de la seguridad. El rigor de estas normativas de seguridad se debe a que estas instalaciones transportan personas. Organismos como T&Uuml;V o Dekra inspeccionan peri&oacute;dicamente la fiabilidad de una atracci&oacute;n y el cumplimiento de los est&aacute;ndares de seguridad despu&eacute;s de cada montaje.<br />
Technirides S.L., con sede en Sevilla, ofrece servicios t&eacute;cnicos integrales para la explotaci&oacute;n y automatizaci&oacute;n de atracciones mec&aacute;nicas. La seguridad desempe&ntilde;a un papel central. &quot;Desde 1997 instalamos productos de Pilz en nuestras monta&ntilde;as rusas. Antes utiliz&aacute;bamos los sistemas de control configurables PNOZmulti. Actualmente trabajamos con PSS 4000&quot;, recuerda Michel Saddok, director de la empresa. Y es que, con el paso de los a&ntilde;os, los requisitos de seguridad y flexibilidad han ido aumentando: el sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000, m&aacute;s vers&aacute;til y flexible, puede supervisar tanto funciones de seguridad como tareas de automatizaci&oacute;n y representa la soluci&oacute;n &oacute;ptima para la empresa.<br />
<br />
<strong>Viaje seguro por el canal de aguas bravas</strong><br />
Antes de que el operador de la atracci&oacute;n &quot;Flume Ride&quot;, una especie de canal de aguas bravas, haga salir el primer carro, el sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000 ya ha comprobado si se cumplen todos los requisitos para una salida segura. Sobre una cinta accionada por cadena, &quot;Flume Ride&quot; transporta las embarcaciones, inspiradas en troncos de &aacute;rbol talados, con cuatro pasajeros hacia arriba hasta la cascada, situada a aproximadamente 11 m de altura. Desde ah&iacute;, los troncos descienden por canales de agua de diferente ca&iacute;da hasta que el sinuoso trayecto finaliza en una piscina, con agua salpicando por delante y a los lados y el griter&iacute;o de los viajeros. Uno tras otro, los troncos flotantes llegan a la zona de desembarco; el veh&iacute;culo vac&iacute;o contin&uacute;a hasta la zona de embarque de nuevos pasajeros e inicia un nuevo descenso.<br />
Los riesgos consisten esencialmente en que si el nivel de agua es demasiado bajo, la velocidad de avance ser&iacute;a excesiva y el efecto amortiguador al impactar la embarcaci&oacute;n en la piscina, insuficiente. Si la distancia entre los troncos es demasiado peque&ntilde;a, existe peligro de choque y lesiones. De forma casi imperceptible, el control PSSuniversal PLC del sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000 de Pilz supervisa desde el armario de distribuci&oacute;n el control de las bombas, el nivel de agua m&iacute;nimo requerido y la propulsi&oacute;n reglamentaria de las cintas transportadoras. Al mismo tiempo, el sistema de gesti&oacute;n de la seguridad comprueba la distancia necesaria entre las embarcaciones y la posici&oacute;n de parada correcta en las zonas de embarque y desembarque.<br />
<br />
<strong>Control y gesti&oacute;n de la seguridad en un solo sistema</strong><br />
En la atracci&oacute;n &quot;Spinning Coaster&quot;, las tareas son similares: una monta&ntilde;a rusa en la que los vagones se mueven girando adem&aacute;s en c&iacute;rculo. La fuerza centr&iacute;fuga y el desplazamiento de pesos determinan la intensidad del giro que, seg&uacute;n el tramo del trayecto, tiene lugar de forma libre. &quot;En esta instalaci&oacute;n, el sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000 se encarga del control de los ascensores de cadena accionados el&eacute;ctricamente, de las unidades de ruedas propulsoras y del perfecto funcionamiento de los frenos&quot;, afirma Michel Saddok. Al mismo tiempo, el sistema de automatizaci&oacute;n supervisa el cierre de las barras de seguridad y gestiona el sistema de bloques, que regula la distancia de seguridad entre los vagones.</p>
<p>
El sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000 para seguridad y automatizaci&oacute;n es sin&oacute;nimo de interacci&oacute;n &oacute;ptima entre componentes de hardware y software, dispositivos de red y Ethernet en tiempo real SafetyNET p y ha demostrado su eficacia en numerosas aplicaciones de los m&aacute;s diversos sectores industriales. Es cada vez m&aacute;s usual encontrarlo tambi&eacute;n en atracciones mec&aacute;nicas y, especialmente cuando las instalaciones son complejas, las funciones de control pueden trasladarse de forma consecuente a la periferia. Gracias al sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000, la plataforma de software PAS4000 y un editor gr&aacute;fico f&aacute;cil de manejar, se dispone de m&aacute;s flexibilidad para realizar proyectos que con soluciones convencionales. En lugar de un control centralizado, se dispone ahora de un programa de aplicaci&oacute;n modular que unifica y simplifica el manejo.<br />
<br />
<strong>Fiabilidad y est&aacute;ndares de seguridad determinantes</strong><br />
El sistema de automatizaci&oacute;n flexible y resistente PSS 4000 cumple los requisitos y las condiciones de las atracciones mec&aacute;nicas m&oacute;viles. Adem&aacute;s, el sistema de automatizaci&oacute;n se ajusta perfectamente al principio modular de instalaciones compactas f&aacute;ciles de montar y desmontar. Technirides ha realizado ya ocho proyectos con el sistema de automatizaci&oacute;n PSS 4000 desde el a&ntilde;o 2011. Echando la vista atr&aacute;s, los criterios que determinaron la elecci&oacute;n de la empresa fueron la fiabilidad, los altos est&aacute;ndares de seguridad, el dise&ntilde;o compacto y modular y, en &uacute;ltima instancia, la buena relaci&oacute;n calidad-precio. &quot;Despu&eacute;s de solucionar conjuntamente con Pilz unas peque&ntilde;as dificultades iniciales, ahora funciona todo perfectamente. La cooperaci&oacute;n consensuada y la extraordinaria asistencia en el desarrollo por parte de Pilz fueron excelentes&quot;, resume Michel Saddok. Esta es otra de las razones por las que ya hay tres nuevos proyectos en curso.<br />
&nbsp;</p>

Más