5 nov 2014

La nueva normativa IEC/ISO 17305

¿Qué efectos tiene la fusión de la EN ISO 13849 y IEC 62061 en el campo de la seguridad de la maquinaria?

La normativa IEC ISO 17305 se ha concebido como una fusión de las normas EN ISO 13849 y la IEC 62061. La nueva IEC ISO 17305 describirá tanto la seguridad funcional de máquinas e instalaciones como las medidas y los pasos que deben tenerse en cuenta en el proceso.
 

La IEC/ISO 17305 entrará en vigor previsiblemente a partir de 2016

La introducción de la IEC ISO 17305 se ha previsto para el año 2016, con un periodo transitorio de 2 años. Esta "fusión" tendrá aplicación internacional. La meta es la unificación y simplificación, entre otras cosas, mediante la sustitución completa de las normativas EN ISO 13849 y IEC 62061, actualmente paralelas, por la futura IEC ISO 17305.
 

Primer proyecto del organismo  sobre la IEC ISO 17305 en este mismo año

El primer proyecto de la IEC ISO 17305 del organismo está previsto hasta finales del año 2014. Pilz está representada por un grupo de expertos en los oportunos organismos de normalización y en algunos grupos de trabajo y participa de forma decisiva en el desarrollo con arreglo a los intereses de fabricantes de máquinas e instalaciones. Con miras al proceso de integración en la IEC ISO 17305, sostenemos el enfoque más realizable posible.
 

Desarrollos actuales sobre el proyecto de normativa de primera mano

Actualmente no se ha decidido todavía el contenido definitivo de la IEC ISO 17305. En cuanto se haya publicado oficialmente el proyecto de norma, comunicaremos a través de este medio declaraciones, valoraciones y consejos prácticos para la aplicación de la IEC ISO 17305.
 

Más información:

Artículo del diccionario enciclopédico sobre la IEC ISO 17305

Servicios de Pilz