1 ene 1970

Criterios técnicos y legales para su aplicación en la seguridad en máquinas

 

Santander, Julio 2014

Siguiendo con la colaboración de Pilz en años anteriores, el pasado Junio se realizó un seminario técnico en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en Santander, organizado por la Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria (ATSPRLC), y en colaboración con el Instituto Cántabro de Seguridad y Pilz España y Portugal.

Dada la inquietud suscitada sobre la seguridad en máquinas, al evento asistieron numerosos responsables de importantes empresas de la zona así como responsables del Instituto Cántabro de seguridad en el trabajo y el jefe del Departamento de seguridad en máquinas, del centro nacional de maquinaria (INSHT).

El objetivo de este seminario era debatir sobre el tratamiento de la seguridad relativa a las máquinas, resolver las dudas técnicas y legales y crear un foro para compartir experiencias, buenas prácticas y opiniones.

La mesa redonda realizada tras la ponencia de Josep Centeno (Responsable de Formación en Pilz España y Portugal) y moderada por Enrique Rodríguez  (Vicepresidente de ATSPRLC) dio lugar a debate en cada uno de los temas expuestos y puntos de vista muy interesantes, considerando el evento exitoso por parte de los asistentes, la ponencia se basó en cuatro temas principales y sus preguntas claves, entre ellas alguna de las siguientes:

1. Adquisición de nuevas máquinas o equipos de trabajo.

a. Al comprar una nueva máquina o equipo de trabajo ¿Qué tipo de contrato realiza y que condicionantes de seguridad se reflejan él?

b. ¿Qué debe entregar el fabricante? ¿Qué información adicional se debe reclamar, que pudiera ser de interés para el usuario?

c. ¿Qué medidas se pueden adoptar si no hay cumplimiento del fabricante con respecto a sus obligaciones: falta de entrega de la documentación reglamentaria, incumplimiento de requisitos esenciales en seguridad…?


2. Puesta a disposición de nuevas máquinas o equipos de trabajo y RD 1215/1997

a. Cuando se adquiere una nueva máquina o equipo de trabajo certificado "CE” ¿Es necesario evaluar el cumplimiento del RD 1215/1997?

b. Si hay que evaluar el cumplimiento del RD 1215/1997, ¿quién debe hacerlo: el propio usuario, puede acudir a una empresa externa? o SPA, requiere de una OCA…?

c. ¿Qué criterios  básicos hay que aplicar para "pasar” el RD 1215/1997; herramientas de apoyo?

d. Una vez comprobada la adecuación de los equipos al RD 1215/97 ¿Hay que emitir algún certificado obligatoriamente?

3. Integración de nueva máquina o equipo de trabajo en una línea de proceso existente.

a. Al integrar una nueva máquina marcada "CE” en una línea ya existente ¿Cuándo se considera la máquina como equipo de funcionamiento autónomo? ¿Cuándo se considera que está integrada en un conjunto de máquinas?

b. Si se considera como un conjunto de máquinas ¿Cómo debe procederse? ¿Hay que certificar el conjunto? ¿La certificación se basara en la adaptación al RD 1215/9917, o en el cumplimiento del RD 1644/2008? ¿Cómo debe procederse? ¿Qué documentación debe disponerse?

4. Modificaciones en una máquina o equipo de trabajo certificado "CE”.

a. Cuando se procede a la modificación y/o adaptación de una máquina certificada "CE”, ¿qué tipo de modificación hace que pierde la certificación original?

b. Si se considera que el equipo modificado deja de ajustarse a certificación (modificación sustancial), ¿cómo debe procederse? ¿Hay que certificarlo "CE” nuevamente? ¿La certificación se basará en la adaptación al RD 1215/9917, o en el cumplimiento del RD 1644/2008? ¿Quién puede realizar esta nueva certificación de ser necesaria? ¿Qué documentación debe disponerse?


Conclusiones
Una vez finalizado el evento, se destacó la importancia de la formación en nuestras empresas, con las conclusiones de la importancia de la seguridad de las máquinas y la intención de realizar próximos seminarios que den lugar a profundizar estos temas u otros relacionados.

Contacto
Isabel Giménez – Marketing y Comunicación –  email: i.gimenez@pilz.es