Dirección de movimiento segura SDI – Safe Direction (SDI)

La supervisión de la "Dirección de movimiento segura" (SDI – Safe Direction) según UNE-EN 61800-5-2 consiste en impedir que un motor se mueva en una dirección no permitida. En caso de detectarse una desviación respecto a la dirección del movimiento, se ejecuta la reacción definida.

La supervisión segura de la dirección de movimiento se combina muchas veces con la velocidad limitada segura (SLS - Safely Limited Speed). Al tratarse de una solución integrada en el accionamiento, la desconexión se produce también en el menor tiempo posible. En la práctica, esta combinación es útil sobre todo cuando hay que realizar trabajos en la zona de peligro y asegurarse de que un accionamiento se mueve en la dirección adecuada y con una velocidad máxima definida.

La función de seguridad se cumple también con el supervisor de revoluciones PNOZ s30.

SDI – Safe Direction = Dirección de movimiento segura
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
¿Le ha ayudado este artículo?