¿Existe alguna norma en la que se establezca el valor máximo de la velocidad reducida, p. ej., de cintas transportadoras no cubiertas?

Velocidad reducida segura y sistemas de manutención continua

En la norma C EN 619:2002 para sistemas de manutención continua se establecen velocidades solo para los casos en los que deban transportarse, además, personas. Son:
 
Equipos de manutención continua para transporte de personas:

  • A nivel del suelo: Velocidad de transporte de 0,3 m/s
  • 0,3 m sobre el nivel del suelo: velocidad de transporte de 0,15 m/s
  • Barandilla completa: velocidad de transporte de 0,5 m/s

Por lo que respecta a las velocidades reducidas seguras, se aplica alternativamente la VDI 2854.En ella se describe que una velocidad se considera segura cuando la persona tiene tiempo de alejarse de un evento peligroso.
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
¿Le ha ayudado este artículo?