Brasil | español

Componentes de seguridad

¿Cuál es la definición de "lesión leve" y "lesión grave"?

Como diseñador necesito realizar un análisis de la seguridad para poder determinar los componentes de seguridad necesarios y evaluar los peligros existentes y las lesiones que pueden producirse. Existen peligros que no pueden eliminarse completamente porque exigen la intervención directa del trabajador. Sobre la pregunta: ¿cuál es la definición de una "lesión leve" y de una "lesión grave" para poder determinar algunos componentes de seguridad?

Para la selección de las medidas de control puede recurrirse al gráfico de riesgos de la EN ISO 13849-1.
En él se diferencia según la gravedad de la lesión entre

S1: lesión ligera (normalmente lesión reversible);
es decir, cualquier lesión que previsiblemente tendrá curación completa y no deje secuelas y/o daños permanentes. Por ejemplo: rasguños, contusiones, cortes superficiales, etc.

S2: lesión grave (normalmente irreversible), incluyendo la muerte;
es decir, lesiones que previsiblemente no tendrán curación. Por ejemplo: desde pérdida de extremidades, aplastamientos irreversibles y pérdida de la visión hasta la muerte de personas.