Brasil | español

Seguridad funcional

Seguridad en situaciones de peligro mediante parada de emergencia

Las causas de los peligros y, por extensión, las medidas técnicas para evitarlos, pueden ser de diferente índole. Por esta razón, se distinguen diferentes tipos de seguridad, por ejemplo, según la causa de los posibles peligros.

Por "seguridad funcional" se entiende la seguridad que depende del funcionamiento correcto de un sistema eléctrico (E), electrónico (E) y electrónico programable (PE) (abreviado: sistema E/E/PE).

La evaluación de riesgos desempeña una función central en relación a los requisitos de seguridad funcional. En las normas EN ISO 12100, 13849-1/-2 y EN 62061 se describen los pasos que deben tenerse en cuenta para la evaluación y la reducción de riesgos de las máquinas y la manera de evaluar y verificar las funciones de seguridad. Los requisitos de integridad de la seguridad (PL, SIL) se desprenden de la estimación de riesgos.

Vista general del ámbito