Brasil | español

Marcado CE

Una máquina existente con certificación CE ha de ensamblarse [...] con una nueva cuasi máquina [...]. ¿Es necesario volver a realizar un proceso de certificación CE para la nueva [...] máquina?

Una máquina existente con certificación CE ha de completarse/ensamblarse con una nueva cuasi máquina (montaje de un equipo manipulador en un torno). ¿Es necesario volver a realizar un proceso de certificación CE para la nueva máquina combinada?


Para determinar si es necesario elaborar una nueva declaración CE de conformidad, debe evaluarse de antemano si la máquina combinada es un conjunto de máquinas. La respuesta para el caso descrito es "Sí". El ensamblaje de un conjunto de máquinas requiere una certificación CE. Para la configuración de máquinas descrita más arriba debe emitirse, por tanto, una nueva declaración CE de conformidad.

En la evaluación debe determinarse en primer lugar si la máquina (el torno) se suministró por primera vez antes o después de 1995. Si la máquina se suministró antes de 1995, debe cumplir, por lo menos, las especificaciones del reglamento sobre seguridad en el trabajo. Si fue después de 1995, debe haberse elaborado la certificación CE en la fecha de primer suministro.