Brasil | español

Componentes de seguridad

¿Debe montarse siempre un dispositivo de parada de emergencia en instalaciones nuevas o puede utilizarse también una "variante de contactor"?

Pregunta: Hay que sustituir un armario de distribución de un control de ventilador sencillo. Como era habitual antiguamente, la función de parada de emergencia de este control se ha realizado con un sencillo contactor que se desconecta al accionar el pulsador de parada de emergencia. El control se desconecta a través de un contacto del contactor. ¿Hay que instalar un dispositivo de parada de emergencia en el nuevo diseño de la instalación o puede optarse por la misma modalidad anterior? ¿Debe montarse siempre un dispositivo de parada de emergencia en instalaciones nuevas o puede utilizarse también una "variante de contactor" en instalaciones "sencillas"?

Respuesta: La función de parada de emergencia puede realizarse básicamente mediante un pulsador que actúa directamente sobre un contactor de guía forzosa.
No obstante, el nivel de esta función de seguridad está limitado a un valor, p. ej., nivel de prestaciones c (en el enunciado de la pregunta se asume un sistema monocanal).
Si el nivel de prestaciones c es suficiente para cubrir adecuadamente la función de seguridad, no es obligatorio utilizar un dispositivo de seguridad.