Brasil | español

La calidad en Pilz

Sistema de gestión de calidad Pilz conforme a DIN EN ISO 9001

Pilz GmbH & Co. KG fue una de las primeras empresas de Alemania certificadas en 1994 en el campo de la electrónica industrial. Pilz conserva el certificado sin interrupciones desde 1994. El riguroso cumplimiento de la norma ISO 9001 garantiza a los clientes de Pilz que se hace todo lo posible por suministrar productos de alta calidad en perfecto estado en todas las fases de producción.

Pilz considera las auditorías internas y externas como un reto para mejorar continuamente en todos los campos. Pilz lo entiende como parte integrante de la filosofía de la empresa en beneficio de los clientes y proveedores, los empleados y la sociedad.

Certificado ISO 9001

Directrices de calidad

Sistema de gestión de calidad Pilz conforme a DIN EN ISO 9001

Otras certificaciones

Certificado TÜV Süd

Planta de fabricación verificada y supervisada continuamente

El TÜV-Süd ha confirmado a Pilz que los productos elaborados en las fábricas y los equipos de trabajo y medidas utilizados son adecuados para fabricar productos electrónicos de alta calidad. Para esto fue necesario acreditar bajo condiciones rigurosas que la configuración y gestión técnica y organizativa de las plantas de fabricación permitía garantizar una calidad homogénea de la fabricación y de los productos. La autorización para colocar la marca de certificación del TÜV Süd está sujeta a rigurosas condiciones que el organismo de inspección TÜV comprueba y controla periódicamente.

Certificación del Functional Safety Management (FSM) para el desarrollo

El desarrollo de productos de Pilz se rige por un sistema de gestión con bases y especificaciones rigurosas (Functional Safety Management) que cumple los requisitos según la norma EN/IEC 61508.

El FSM ha sido verificado por el TÜV según rigurosos criterios y confirmado mediante el oportuno certificado. Los procesos y las medidas subyacentes se someten a un riguroso control anual.

Certificado FSM

Organismo de inspección acreditado por el organismo acreditador alemán DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) según ISO/IEC 17020

Pilz, su socio para inspecciones de dispositivos de protección y seguridad de la maquinaria

Pilz GmbH und Co. KG Ostfildern gestiona un organismo de inspección independiente conforme a ISO/IEC 17020 acreditado por el DAkkS (organismo acreditador alemán). Nuestro servicio es sinónimo de objetividad y de un alto grado de disponibilidad de la maquinaria.
El informe de inspección se entrega y analiza con el cliente. Si la máquina supera la inspección, recibe la placa de Pilz.

Alcance de acreditación

Laboratorio de ensayos de CEM acreditado

Pilz gestiona desde 2004 un laboratorio de ensayos independiente acreditado por el organismo acreditador alemán DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Esto confiere a Pilz GmbH & Co. KG Ostfildern la competencia para realizar ensayos en el campo de la compatibilidad electromagnética (CEM) y seguridad eléctrica (estudios de impacto ambiental) y autoriza a la empresa a elaborar actas de ensayo reconocidas internacionalmente según ISO 17025.

Acreditación laboratorio de ensayos de CEM

Laboratorio de ensayos independiente acreditado por el organismo acreditador alemán DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)
Certificación CE ATEX

Certificado de protección en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

Pilz utiliza un sistema de aseguramiento de la calidad que cumple los requisitos conforme al Anexo IV de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX).

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de