Brasil | español

Ostfildern, 15 ene. 2019

Nueva cualificación "CECE – Certified Expert in CE Marking": marcado CE al más alto nivel

Pilz completa su programa de cursos internacionales con una nueva cualificación con la certificación de TÜV: el nuevo curso de formación continua "CECE – Certified Expert in CE Marking" proporciona conocimientos especializados sobre todas las fases del proceso de Marcado CE.

Todas las máquinas comercializadas por primera vez en el Espacio Económico Europeo a partir del 1.1.1995 están sujetas a la Directiva de Máquinas (en su versión vigente actual 2006/42/CE) y deben llevar un Marcado CE con independencia del lugar de fabricación. El procedimiento de evaluación de la conformidad requerido exige disponer de conocimientos detallados sobre los pasos necesarios.

Conocimientos exhaustivos aplicables a todas las máquinas
La cualificación "CECE – Certified Expert in CE Marking" proporciona los conocimientos necesarios para realizar el Marcado CE en máquinas nuevas, existentes o transformadas según la legislación y la normativa vigente aplicable. En consecuencia, el programa está dirigido sobre todo a fabricantes, importadores e integradores de maquinaria, así como a todas las personas de la empresa operadora implicadas en el procedimiento CE.
El curso cubre el proceso de Marcado CE completo para todos los tipos de máquinas: sobre la base de un modelo de máquina virtual se ilustran todas las fases del procedimiento, desde la evaluación de riesgos hasta la colocación de la placa CE. Los participantes se benefician de los muchos años de experiencia práctica de los formadores y podrán poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de los ejemplos de aplicación detallados y la participación en talleres prácticos durante el curso.

Reconocimiento mundial
La cualificación tiene carácter internacional. Por este motivo las distintas filiales de Pilz ofrecen los cursos en las respectivas lenguas oficiales y con el mismo nivel en cuanto a contenido.
Al final del programa de formación, los participantes deben realizar una prueba tipo test con formato de selección múltiple. Los participantes que superan la prueba reciben el
certificado reconocido internacionalmente del TÜV-NORD como "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Establecimiento de estándares en la empresa
La cualificación es ventajosa no solo para personas individuales: Las empresas internacionales también pueden establecer la cualificación como un estándar interno de la empresa. De este modo consiguen unificar el nivel en todas las plantas de producción con miras al proceso de Marcado CE y en aplicación de las normativas y Directivas relevantes.

El curso de formación continua
El curso de formación continua

El curso de formación continua "CECE - Certified Expert in CE Marking" proporciona a los participantes el máximo grado de cualificación en el ámbito del Marcado CE.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de